+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La magnetorresistencia es un fenómeno físico que implica un cambio en la resistencia eléctrica de un material conductor bajo la influencia de un campo magnético externo. Este efecto se produce en algunos metales, semiconductores y materiales magnéticos y se debe a una modificación de la trayectoria del movimiento de los electrones de conducción, que en presencia de un campo magnético se desplazan por trayectorias curvas, aumentando la trayectoria de difusión efectiva.
El fenómeno de la magnetorresistencia se observó por primera vez en los metales, donde la aplicación de un campo perpendicular a la dirección del flujo de corriente provoca un aumento de la resistencia eléctrica. Su intensidad depende de la geometría de la muestra, la intensidad del campo y las propiedades electrónicas del material. En términos clásicos, la magnetorresistencia se describe como el resultado de la fuerza de Lorentz, que curva las trayectorias de los portadores de carga, provocando un aumento de su disipación.
En la tecnología se utilizan diversas variaciones de la magnetorresistencia, incluida la magnetorresistencia anisotrópica (AMR), que se encuentra en materiales ferromagnéticos de película fina, y la magnetorresistencia gigantesca (GMR), cuyo descubrimiento revolucionó la tecnología de grabación magnética. En el caso de la GMR, los cambios de resistencia son mucho mayores y dependen de la orientación relativa de los momentos magnéticos de las capas vecinas, lo que ha permitido desarrollar sensores de campo de precisión y modernos cabezales de lectura de datos.
El fenómeno de la magnetorresistencia se utiliza, entre otros, en sensores de posición, codificadores, dispositivos de medición de velocidad y MRAM, donde la variación de la resistencia permite la representación binaria de los datos. Debido a su sensibilidad al campo magnético y a su pequeño tamaño, las estructuras de medición basadas en la magnetorresistencia están encontrando aplicaciones en microsistemas y electrónica de consumo. La investigación de nuevos materiales magnetorresistivos también está abarcando los fenómenos cuánticos, lo que conduce al desarrollo de la espintrónica y circuitos híbridos la próxima generación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.