+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Matriz CCD - definición

El CCD (charge-coupled Device) es un circuito optoelectrónico semiconductor utilizado para grabar imágenes convirtiendo la luz que incide sobre la superficie del sensor en una señal eléctrica. Cada elemento fotosensible, denominado píxeles, acumula una carga eléctrica proporcional a la intensidad de la luz que incide sobre él durante la exposición. La carga acumulada se desplaza por la estructura de la matriz y se lee secuencialmente para formar una imagen digital.

El principio de la matriz CCD se basa en el efecto fotoeléctrico en estructuras de silicio. La luz que incide sobre un píxel genera pares electrón-hueco, de los cuales electrones quedan atrapados en el potencial de pozo electrostático formado por las uniones MOS. Una vez completada la iluminación, las cargas se desplazan secuencialmente a través de los elementos detectores adyacentes hasta el circuito de lectura amplificado, donde se convierten en voltaje y luego se digitalizan.

Los CCD se caracterizan por una uniformidad de señal muy elevada, un bajo nivel de ruido y una alta sensibilidad, especialmente con tiempos de exposición largos. Por eso se utilizan en astrofotografía, microscopía, medicina, cámaras industriales, cámaras profesionales y sistemas de visión. Sin embargo, tienen la desventaja de un proceso de lectura relativamente lento y mayores requisitos de potencia en comparación con tecnologías más recientes como las matrices CMOS .

La estructura y la arquitectura de la matriz CCD afectan a la resolución, el rango dinámico y la velocidad de procesamiento de datos. Las versiones de uno o tres canales permiten captar imágenes monocromas o en color, en función del uso de filtros ópticos. Las variaciones tecnológicas, como los CCD de transferencia de trama o de transferencia entre líneas, permiten adaptar los parámetros de la matriz a los requisitos de una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad de reproducción de la señal luminosa.

Convertidores CCD A/D

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN