+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La modulación de fase (PM) es una técnica de modulación analógica en la que la fase de la onda portadora se modifica en función del valor instantáneo de la señal de información. A diferencia de la modulación de amplitud o la modulación de frecuencia, aquí la amplitud y la frecuencia de la portadora permanecen constantes y la información se transmite mediante cambios en la fase. La modulación de fase está directamente relacionada con la modulación de frecuencia - ambas se clasifican como modulación angular porque se basan en cambios de parámetros relacionados con el ángulo de fase de la onda portadora.
En los sistemas de comunicación, la MP permite transportar datos a largas distancias con gran inmunidad a las interferencias, especialmente las que afectan a la amplitud de la señal. Sin embargo, su eficacia depende de una sincronización precisa del receptor con la fase de la señal transmitida, lo que introduce requisitos de diseño específicos para los circuitos de demodulación. La modulación de fase es la base de muchas técnicas modernas de transmisión digital, como phase-shift-keying, en la que se asignan valores específicos de bits a cambios discretos de fase.
La modulación de fase se utiliza tanto en la transmisión analógica como en la digital, especialmente cuando es crucial aumentar la eficacia espectral y minimizar el impacto del ruido. En tecnología digital, esta modulación permite la implementación de complejos esquemas de codificación, permitiendo transmitir más información en la misma banda de frecuencia. El análisis y la aplicación de la modulación de fase requieren conocimientos de teoría de la señal, transformadas de Fourier y filtrado paso banda, ya que las señales moduladas en fase tienen una estructura espectral compleja y requieren un procesamiento avanzado en la ruta de recepción.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.