+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Onda Portadora es una señal armónica a una frecuencia fija utilizada como medio para transportar información en sistemas de transmisión analógicos y digitales. Su función principal es permitir la modulación de una señal útil, cuya transmisión directa sería imposible o ineficaz debido a las limitaciones de ancho de banda, la atenuación , las interferencias o la imposibilidad de separar las señales dentro de una banda de frecuencias.
Desde un punto de vista matemático, una onda portadora tiene la forma de una función sinusoidal del tiempo y se caracteriza por tres parámetros principales: amplitud, frecuencia y fase. El proceso de modulación consiste en modificar una de estas características - respectivamente en modulación de amplitud (AM), modulación de frecuencia (FM) o modulación de fase (PM) - en función de la forma de onda de la señal de información. En el caso de los sistemas digitales, también se utilizan modulaciones complejas en las que la onda portadora sufre modificaciones discretas, por ejemplo QAM, PSK o FSK.
La onda portadora en sí no contiene información hasta que es modificada por la modulación. En el lado receptor, se necesita un demodulador para recuperar la señal de información a partir de los cambios en los parámetros de la onda portadora. En los sistemas de radio, la onda portadora permite transmitir señales a distancias considerables, aumentando la resistencia a las interferencias y posibilitando la multiplexación de varios canales en diferentes bandas de frecuencia.
En la tecnología de la comunicación, la onda portadora se utiliza en la transmisión por radio, la televisión analógica y digital, la telefonía móvil, los radares , los sistemas de navegación, así como en los sistemas ópticos en los que la función de portadora la realiza una onda luminosa. En los sistemas de sensores y medición, las señales portadoras también se utilizan para la indicación precisa de frecuencia y fase, lo que permite medir distancias y detectar velocidad y movimiento.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.