+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La modulación es el proceso técnico que consiste en superponer una señal de información, generalmente de baja frecuencia, a una señal portadora de frecuencia más alta, con el fin de permitir su transmisión efectiva a largas distancias o a través de un medio de transmisión específico. Esta operación consiste en modificar uno de los parámetros de la onda portadora - amplitud, frecuencia, fase o una combinación de ellas - en función de la forma de onda de la señal moduladora. Como resultado de la modulación, la señal se desplaza a una banda que permite una transmisión eficaz con un mínimo de interferencias, atenuación o interferencias.
Esta técnica constituye la base de los sistemas de comunicación analógicos y digitales, como la radio, la televisión, la telefonía móvil, las redes inalámbricas, así como las comunicaciones por satélite y de datos. La modulación permite transmitir múltiples señales simultáneamente en canales diferentes variando sus parámetros portadores, lo que aumenta significativamente la capacidad del ancho de banda y la eficacia del uso de los recursos de frecuencia disponibles.
En los sistemas digitales, la modulación se realiza asignando valores lógicos específicos a cambios discretos en los parámetros de la señal portadora, lo que permite la transmisión de información binaria. Dependiendo de la técnica utilizada, la modulación puede proporcionar inmunidad al ruido, altas velocidades de transmisión o bajo consumo de energía, lo que determina su elección en un entorno de comunicación determinado.
El proceso inverso a la modulación, la recuperación de la información a partir de una señal modulada, se denomina demodulación. Tanto la modulación como la demodulación son componentes clave de cualquier sistema de transmisión, que requieren una adaptación precisa y una sincronización , para garantizar una transmisión de datos fiable y sin pérdidas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.