+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Single Sideband (SSB) es una técnica de modulación de amplitud, en la que la onda portadora y una de las dos bandas laterales simétricas resultantes de la modulación se eliminan de la señal modulada. En la modulación de amplitud clásica (AM), la señal ocupa un ancho de banda igual al doble de la anchura de la señal de información, ya que contiene las bandas laterales inferior y superior, cada una de las cuales transporta la misma información. En BLU, sólo queda una de las bandas laterales inferior o superior, lo que supone una importante reducción del ancho de banda ocupado y un aumento de la eficiencia energética.
Al reducir los componentes redundantes de la señal, la modulación BLU permite un uso más eficaz del espectro de frecuencias disponible y una reducción de la potencia necesaria para la transmisión. Esto ha hecho que la técnica se utilice ampliamente en radiocomunicaciones de largo alcance, incluidos los servicios marítimos, aeronáuticos, militares y de aficionados de onda corta. Para la transmisión de voz, la BLU permite una gran claridad de señal con poco ruido e interferencias, lo que es importante en condiciones de ancho de banda limitado.
La recepción de una señal BLU requiere un demodulador capaz de reconstruir la onda portadora que falta, lo que significa que los circuitos de recepción deben estar alineados con precisión con la frecuencia de la señal transmitida. Esto requiere una mayor complejidad técnica en comparación con la recepción AM convencional, pero proporciona ventajas significativas en términos de calidad y ahorro de ancho de banda.
La implementación técnica de la BLU se basa en el uso de filtros de paso de banda o métodos de procesamiento de señales , que permiten la extracción precisa de una sola banda lateral. En los modernos sistemas de radiocomunicación, este proceso se implementa digitalmente, lo que permite una mayor flexibilidad e integración con otras técnicas de modulación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.