+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Rectificador De Puente es un circuito electrónico utilizado para convertir la tensión alterna (CA) en tensión continua (CC) aprovechando las propiedades de los elementos semiconductores no lineales. Su principio de funcionamiento se basa en la rectificación de doble tensión, lo que significa que tanto la mitad positiva como la negativa de la forma de onda de la tensión de entrada se convierten en flujo de corriente unidireccional, eliminando los periodos de pausa característicos de los sistemas de rectificación de tensión única.
La estructura del puente rectificador consta de cuatro diodos conectados en una configuración Graetz, que garantiza una rectificación eficaz de la tensión de entrada manteniendo una alta eficiencia energética. En la fase de conducción, los diodos son controlados por la tensión de entrada, permitiendo que la corriente fluya en una dirección independientemente de la polaridad de la señal de entrada, mientras que en la fase de bloqueo impiden la inversión de la polaridad de la tensión de salida.
Las características eléctricas de un puente rectificador dependen de los parámetros de los diodos utilizados, como la tensión umbral, la corriente de conducción y la capacidad de disipación térmica. Los sistemas de alta corriente utilizan puentes equipados con disipadores de calor o capas de refrigeración adicionales para reducir el calentamiento de los componentes y minimizar las pérdidas de potencia debidas al efecto Joule. Los puentes rectificadores pueden fabricarse con tecnología de diodos de silicio (Si) o con estructuras modernas basadas en carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN), que tienen menores pérdidas de conmutación y mayor resistencia a la sobretensión .
En los sistemas de potencia, el puente rectificador funciona junto con filtros capacitivos e inductivos para reducir el rizado de la tensión de salida, mejorando la estabilidad y la calidad de la señal de CC. En aplicaciones que requieren un control preciso de la tensión de salida, se utilizan circuitos de compensación y reguladores de impulsos para corregir las características de la tensión rectificada según los requisitos del sistema receptor.
Los puentes rectificadores se utilizan en una amplia gama de dispositivos eléctricos y electrónicos, como fuentes de alimentación conmutadas, sistemas de carga de baterías, sistemas de accionamiento de motores eléctricos y convertidores de energía utilizados en fuentes de energía renovables. En los diseños industriales, los puentes pueden formar parte de complejos circuitos electrónicos de potencia, en los que funcionan junto con tiristores o transistores de potencia para permitir la rectificación controlada de la tensión con regulación simultánea de la corriente eficaz y la tensión de salida.
La optimización de las topologías de puentes rectificadores incluye el uso de diodos Schottky en circuitos de baja tensión para reducir las pérdidas de conducción, y la implementación de tecnología de rectificación activa mediante MOSFET controlados digitalmente que eliminan las caídas de tensión inherentes a los diodos semiconductores tradicionales , aumentando así la eficiencia energética de los sistemas de conversión de potencia.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.