+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Definición de unidad Zip

La Unidad Zip era un tipo de unidad de disco extraíble desarrollada por Iomega a mediados de los años 90 para almacenar y transferir datos informáticos. El dispositivo utilizaba soportes magnéticos especiales -discos Zip- encerrados en cajas de plástico que parecían un disquete ampliado, pero ofrecían una capacidad y una velocidad de transferencia de datos mucho mayores. Dependiendo de la versión, los discos Zip podían contener 100 MB, 250 MB o 750 MB de información, lo que suponía un avance significativo respecto a los disquetes estándar de 3,5".

La tecnología Zip se basaba en un método de grabación magnética similar al utilizado en los discos duros, lo que permitía una mayor densidad de grabación y fiabilidad mecánica. Las unidades Zip estaban disponibles en versiones internas (montadas en el PC) y externas, conectadas a través de interfaces como SCSI, IDE, USB o LPT. Esto permitía utilizarlas con diversas plataformas de sistemas, como PC y ordenadores Macintosh.

La unidad Zip ganó popularidad en entornos ofimáticos, educativos y gráficos en los que era necesario transportar de forma segura archivos de gran tamaño, como proyectos de autoedición, archivos de datos o copias de seguridad. Sus ventajas incluían la portabilidad, una mayor durabilidad mecánica que los disquetes y un coste de funcionamiento relativamente bajo. Sin embargo, con el tiempo ha sido sustituido por soportes de mayor capacidad y comodidad, como CD-R, DVD, memorias USB y discos externos.

Las limitaciones tecnológicas, como la susceptibilidad a los fallos mecánicos y el llamado "clic de la muerte" -un problema detectado en algunos modelos-, contribuyeron a un declive gradual de la confianza de los usuarios y a la eventual retirada del mercado de las unidades Zip. A pesar de ello, estos dispositivos desempeñaron un papel importante en la evolución del almacenamiento durante el periodo de transición entre la era del disquete y las soluciones actuales basadas en semiconductores.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN