+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La no linealidad diferencial es un parámetro que caracteriza la desviación del incremento real de la señal de salida con respecto al ideal para un dispositivo que procesa señales de forma discreta, más comúnmente en convertidores analógico-digitales (ADC) o convertidores digital-analógico (DAC). Describe la variación de las diferencias entre niveles sucesivos de cuantificación respecto a pasos incrementales perfectamente iguales. En el contexto de los sistemas digitales, la no linealidad diferencial se refiere a la diferencia entre la anchura real del paso de cuantificación y el valor nominal, normalmente expresado en fracciones de una unidad del bit menos significativo (LSB - Least Significant Bit).
Este parámetro desempeña un papel clave en la evaluación de la calidad y precisión de la conversión de datos , especialmente en aplicaciones que requieren una alta linealidad y repetibilidad de la señal. Un convertidor ideal se caracterizaría por una diferencia de tensión constante entre los sucesivos niveles de codificación. En los sistemas reales, estas variaciones son el resultado de imperfecciones en el proceso de fabricación, influencias de la temperatura, interferencias y errores en los circuitos de referencia. Si estas diferencias superan 1 LSB, pueden provocar una pérdida de monotonicidad, es decir, una situación en la que un aumento de la señal de entrada no provoca un aumento de la señal de salida.
La no linealidad diferencial se analiza independientemente de errores estáticos como el desplazamiento por cero o la no linealidad total. Un valor elevado de este parámetro puede provocar distorsiones en la señal, especialmente evidentes en aplicaciones de análisis y medición de frecuencias, donde la precisión de la representación de la dinámica de la señal es importante. Los sistemas modernos utilizan métodos para compensar los errores diferenciales mediante la calibración digital o el uso de arquitecturas avanzadas de transductores.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.