+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Memoria de ferrita - definición

La memoria de ferrita es un tipo de memoria operativa no volátil utilizada en los ordenadores de la segunda mitad del siglo XX, en la que la información se almacenaba en forma de magnetización núcleos de material ferromagnético - ferrita. Estos elementos tenían forma de pequeños anillos por los que pasaban cables que permitían escribir y leer datos basándose en fenómenos electromagnéticos. Cada núcleo representaba un bit de información, dependiendo de la dirección de magnetización.

La escritura en la memoria de ferrita consistía en crear un pulso de corriente en los cables correspondientes, lo que provocaba un cambio en el estado magnético del núcleo respectivo. La lectura era destructiva, ya que requería la inserción de un impulso que restablecía el estado actual del núcleo, seguido de una reescritura si el bit estaba activado. La información de lectura se generaba en el hilo de lectura en función de la tensión inducida resultante del cambio en el flujo magnético.

La memoria de ferrita se caracterizaba por su alta inmunidad al ruido, su gran durabilidad y fiabilidad, incluso en condiciones industriales o militares. También tenía la ventaja de poder almacenar datos durante largos periodos sin alimentación, lo que la distinguía de las actuales memorias RAM dinámicas . Las desventajas, en cambio, eran su coste de producción relativamente elevado y su limitada densidad de almacenamiento, debida al tamaño físico de los núcleos de ferrita y a la complejidad de intercalarlos con cables.

Esta tecnología fue sustituida en los años 70 por los chips de memoria de estado sólido, que ofrecían mayor capacidad, menor tamaño y mayor velocidad. No obstante, la memoria de ferrita ha desempeñado un papel clave en la historia del desarrollo informático, siendo ampliamente utilizada en sistemas como el IBM System/360, así como en ordenadores de a bordo utilizados en misiones espaciales como el programa Apolo.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN