+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Corriente en reposo - definición

La corriente de parada es la corriente constante mínima que fluye a través de un componente activo o un circuito electrónico completo en un estado de no procesamiento de señal, es decir, en condiciones de reposo. Suele referirse a amplificadores, transistores, circuitos integrados y otros dispositivos que funcionan en modo lineal o como tampón de señal. Es un parámetro que determina el punto de funcionamiento de un sistema en ausencia de señal de entrada y es crucial para su estabilidad, linealidad y eficiencia energética.

En los transistores bipolares, la corriente de reposo suele referirse a la corriente de colector en ausencia de modulación de la señal, mientras que en los transistores de efecto de campo se refiere a la corriente de drenaje a una tensión de puerta fija. En los amplificadores analógicos, una corriente de reposo seleccionada adecuadamente evita la distorsión no lineal y permite mantener la respuesta en frecuencia en todo el rango de funcionamiento. Su valor resulta del diseño del circuito y de la selección de los elementos que establecen el punto de funcionamiento, como las resistencias polarizadoras, las fuentes de corriente o los circuitos de control automático.

En el contexto de los circuitos digitales o microcontroladores, la corriente de reposo puede referirse a la corriente consumida por la fuente de alimentación en estado de reposo, es decir, cuando el dispositivo no realiza operaciones lógicas pero permanece activo. En los diseños de bajo consumo, minimizar este parámetro es crucial para aumentar la duración de la batería y reducir las pérdidas térmicas.

Desde el punto de vista de la fiabilidad y las emisiones térmicas, una corriente de reposo demasiado alta provoca un calentamiento innecesario de los componentes, lo que puede acortar su vida útil y afectar a la estabilidad del rendimiento. Por lo tanto, la selección de la corriente de reposo óptima es un compromiso entre la calidad de procesamiento de la señal y la eficiencia energética, especialmente en el diseño de amplificadores de audio, circuitos analógicos y dispositivos portátiles.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN