+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una fuente de corriente es un componente de un circuito eléctrico, cuya característica principal es proporcionar una corriente constante independientemente del valor de la tensión en sus terminales. Idealmente, una fuente de corriente genera una corriente bien definida independientemente de la resistencia de la carga u otras condiciones externas. En realidad, cualquier fuente de corriente real tiene una capacidad limitada para mantener una corriente constante, especialmente en los extremos de tensión o en presencia de perturbaciones.
A diferencia de una fuente de tensión, que dicta el valor de la tensión en el circuito, una fuente de corriente determina el valor de la corriente y la tensión se modela en función de la impedancia de la carga conectada. Este comportamiento hace que las fuentes de corriente sean especialmente útiles en aplicaciones en las que es importante un control preciso del flujo de corriente, independientemente de los cambios en los parámetros de la carga.
Las fuentes de corriente se utilizan ampliamente en circuitos electrónicos, como cargas activas en transistores, generadores de referencia, elementos de alimentación de Diodos LED, amplificadores operativos o convertidores analógico-digitales. Su diseño puede basarse en elementos activos como Transistores bipolares o de efecto campo, en configuraciones que proporcionan estabilidad de corriente mediante feedback o referencia de tensión precisa.
En el análisis de circuitos, las fuentes de corriente se utilizan a menudo como simplificaciones del modelo, permitiendo simulaciones y cálculos basados en el método de malla o nodo. También existen fuentes de corriente controladas por tensión (VCCS) y fuentes de corriente controladas por corriente (CCCS), que se utilizan para modelar complejas relaciones dinámicas y no lineales en sistemas electrónicos.
Parámetros como el rango operativo de tensión, la precisión de estabilización de corriente y las características de temperatura determinan la calidad y la utilidad de la fuente de corriente real en una aplicación específica. La selección adecuada de estas características es crucial para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas sensibles a la corriente.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.