+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
*Un convertidor Buck es un dispositivo electrónico de potencia cuya función es convertir una tensión de entrada en una tensión de salida inferior, manteniendo un flujo continuo de energía. En un contexto técnico, el término se refiere más comúnmente a lo que se conoce como convertidor buck* CC-CC, utilizado para suministrar energía a circuitos electrónicos que requieren tensiones inferiores a las disponibles en la fuente.
El funcionamiento de un convertidor reductor se basa en el principio de conmutación rápida de un transistor de potencia y almacenamiento y filtrado de energía mediante elementos inductivos y capacitivos. El proceso clave es pulse width modulation (PWM), que regula el valor medio de la tensión de salida en función de la relación entre el tiempo ON y el tiempo OFF del elemento de conmutación. Esto permite un control preciso de la tensión de salida con una alta eficiencia energética.
Dependiendo de la tecnología, los convertidores de este tipo pueden funcionar en modo continuo o discontinuo, lo que afecta a las características dinámicas y al nivel de interferencias electromagnéticas. Los convertidores descendentes se utilizan habitualmente en fuentes de alimentación conmutadas, sistemas de baterías, automoción y dispositivos IoT, donde la eficiencia, el tamaño compacto y la estabilidad de la tensión son cruciales.
En aplicaciones industriales, los convertidores reductores también pueden aparecer como componentes de sistemas electrónicos de potencia más grandes, integrando funciones de protección, diagnóstico y comunicación. Su diseño requiere tener en cuenta parámetros como el rango de tensión, la corriente de carga, la eficiencia, el rizado admisible y la compatibilidad electromagnética con otros componentes del sistema.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.