+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Convertidor elevador de tensión (convertidor boost) - definición

Un Convertidor Elevador (convertidor Boost) es un tipo de convertidor CC-CC de electrónica de potencia diseñado para aumentar la tensión CC del nivel de entrada a una tensión más alta en la salida. Este tipo de circuito se utiliza mucho en electrónica de potencia, sistemas de baterías, la industria del automóvil y también en energías renovables, sobre todo en aplicaciones fotovoltaicas.

El principio del convertidor boost se basa en el almacenamiento cíclico de energía en el campo magnético del inductor durante la conducción del elemento de conmutación (normalmente un transistor) y su transferencia a la carga cuando el transistor se apaga. Durante la fase de desconexión, la energía almacenada en la bobina se une a la tensión de la fuente, haciendo que las tensiones se sumen y produzcan un nivel más alto en la salida. El control suele realizarse mediante modulación por ancho de pulsos (PWM), lo que permite regular con precisión la tensión de salida.

Un rasgo característico de un convertidor boost es que la tensión de salida es siempre superior a la de entrada, pero en la práctica esta relación está limitada por la eficiencia energética resistencias internas y el rango de funcionamiento de los componentes de potencia. En las aplicaciones típicas, también se tienen en cuenta el filtrado del rizado de tensión, la protección contra sobrecorriente y el control de los parámetros dinámicos para garantizar un funcionamiento estable.

En diseños avanzados, los convertidores elevadores pueden integrarse con otras topologías de circuitos CC-CC para conseguir un rango de regulación de tensión más amplio, una mayor eficiencia o funciones de protección. El diseño de estos sistemas exige tener en cuenta muchos factores, como la naturaleza de la carga, las interferencias electromagnéticas y los requisitos térmicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN