+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El reóstato es una Resistencias ajustable con un valor de resistencia variable, utilizada en sistemas eléctricos y electrónicos para controlar la corriente y regular la tensión en circuitos de corriente continua (CC) y de corriente alterna (CA). Su funcionamiento se basa en el principio de Ohm, según el cual un cambio en la resistencia da lugar a una modificación del flujo de corriente en el circuito, que se utiliza en el control de carga, el control de parámetros de motores eléctricos y en sistemas de laboratorio que requieren un ajuste preciso de los valores eléctricos.
El diseño del reóstato incluye un elemento resistivo conductor fabricado con materiales de gran estabilidad térmica y bajo coeficiente de temperatura, como aleaciones de níquel-cromo, manganeso o constantano. Una corredera o deslizador movido mecánicamente a través de la superficie del recorrido resistivo cambia la longitud efectiva del circuito, lo que afecta al valor de la resistencia eléctrica en un punto de control dado. Dependiendo del diseño, los reóstatos pueden ser de alambre, película o líquido, donde el medio conductor es electrolito con una longitud de vía de conducción ajustable.
Los sistemas de alta potencia utilizan reóstatos refrigerados por aire o líquido para disipar el calor generado por el efecto Joule y mantener unas condiciones de funcionamiento estables. Los mecanismos de control pueden utilizar un mando manual o sistemas de control mecánico o electrónico a distancia para aplicaciones automatizadas.
Los reóstatos son un componente clave en aplicaciones que requieren un control suave de la corriente, como el control de brillo de la iluminación, el control de velocidad de motores de corriente continua y la compensación de cambios en la resistencia de la carga en sistemas de medición. En los sistemas de potencia, se utilizan como Resistencias de arranque en motores de alta potencia y como elementos de amortiguación en sistemas de frenado dinámico. En las aplicaciones modernas, su función está siendo asumida cada vez más por sistemas de control de estado sólido, como los controladores PWM o los reguladores de potencia transistorizados, pero los reóstatos siguen utilizándose cuando se requiere una solución de control sencilla, fiable y mecánicamente robusta.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.