+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Motor sónico es un dispositivo mecánico en el que se utiliza la energía de una onda sonora para generar movimiento o par. El principio de funcionamiento de este tipo de motor se basa en el uso de fenómenos acústicos, como la resonancia o la presión de radiación acústica, para inducir el movimiento de los componentes internos o transferir energía al medio de trabajo. A diferencia de los motores electromagnéticos, de combustión o hidráulicos clásicos, el motor sónico no utiliza un campo magnético, la combustión de combustible o la presión de fluidos, sino vibraciones mecánicas controladas con precisión en la gama de frecuencias acústicas o ultrasónico.
El caso más común de aplicación práctica de este principio son los llamados motores ultrasónicos, que funcionan sobre la base de efectos piezoeléctricos. En tales estructuras se generan ondas de vibración de muy alta frecuencia que inducen un micromovimiento en la superficie del elemento vibratorio. Este movimiento puede convertirse en desplazamiento lineal o rotacional mediante un acoplamiento mecánico adecuado, lo que permite un control muy preciso de la posición o la velocidad. Estos tipos de motores presentan una gran capacidad de respuesta y un funcionamiento poco ruidoso, por lo que se utilizan, entre otros, en mecanismos ópticos de precisión, micro-robótica, medicina y sistemas de Automatismos , donde el pequeño tamaño, la ausencia de lubricación y la rapidez de respuesta son cruciales.
Aunque el término "motor sónico" puede tener connotaciones teóricas más amplias y también se utiliza a veces en contextos conceptuales o experimentales, por ejemplo en la investigación sobre el transporte de materiales sin contacto, en la práctica técnica se refiere principalmente a dispositivos que funcionan en el rango de los ultrasonidos y utilizan ondas acústicas como principal fuente de energía de funcionamiento.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.