+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Teledown es el proceso de transmisión a distancia de órdenes o datos de control a un sistema o dispositivo actuador situado en otro lugar, a menudo remoto, a través de un medio de transmisión. El término abarca tanto la transmisión unidireccional de información -del operador al objeto controlado- como la implementación de un bucle de retroalimentación , en el que el sistema responde a las órdenes y proporciona retroalimentación, lo que permite su posterior análisis y control.
En un contexto técnico, la teledetección es uno de los mecanismos clave en sistemas de Automatismos, robótica, telemetría y dispositivos controlados a distancia como drones, satélites, vehículos autónomos o robots exploración. La aplicación de la teledetección requiere un protocolo de comunicación adecuadamente diseñado para garantizar no sólo la eficacia de la transmisión de comandos, sino también la seguridad, la inmunidad al ruido y la sincronización temporal de las operaciones. El medio de transmisión puede ser alámbrico o inalámbrico, con redes de radio, fibra óptica, Internet o satélite.
En los sistemas de teledatos revisten gran importancia los aspectos del retardo de la transmisión, la fiabilidad del enlace y el formateo de los datos de manera que el receptor pueda descodificarlos sin ambigüedades. La teledetección puede realizarse en modo manual (interactivo), semiautomático o totalmente automático, en el que los algoritmos de inteligencia artificial o la lógica de decisión sustituyen las acciones directas del operador.
El concepto de teleoperación está estrechamente relacionado con los conceptos de teleoperación y telecontrol, pero se refiere principalmente al aspecto de transmisión de órdenes más que a su ejecución física o a la percepción del entorno. En las aplicaciones industriales y militares, es una técnica clave para la gestión a distancia de equipos en entornos peligrosos, de difícil acceso o de alta precisión.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.