+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El transformador Scott es un sistema de transformadores especial que permite convertir la tensión trifásica en tensión bifásica y viceversa, manteniendo la equivalencia de potencia y minimizando la asimetría de carga. Consta de dos transformadores monofásicos acoplados: un transformador principal y un transformador auxiliar, conectados de tal forma que producen dos tensiones de salida con un desfase de 90° entre sí, característico de los sistemas bifásicos.
El principio de funcionamiento se basa en una selección adecuada de los engranajes y los puntos de toma de los devanados, lo que permite convertir el sistema trifásico simétrico en dos tensiones bifásicas independientes y ortogonales. El transformador principal se conecta a dos fases del sistema trifásico, mientras que el transformador auxiliar se conecta a una fase y al punto de toma especial del primer transformador, situado en el 86,6% de la longitud del devanado. Esta conexión garantiza que la relación de tensiones se mantenga en línea con el sistema bifásico y permite la compensación mutua de potencia reactiva entre los devanados.
Esta solución encontró aplicación especialmente en las industrias estadounidense y japonesa durante el periodo de transición entre los sistemas bifásicos y trifásicos, donde facilitó la interoperabilidad de equipos basados en normas de alimentación eléctrica diferentes. También se utilizó en sistemas de accionamiento y tracción en los que era necesario alimentar motores bifásicos desde una red trifásica o viceversa. Hoy en día, los transformadores Scott se utilizan con poca frecuencia, principalmente para fines especializados o de laboratorio, pero siguen siendo un ejemplo importante de la aplicación de la teoría de redes y la transformación de sistemas polifásicos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.