+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un variómetro es un instrumento utilizado para medir la tasa vertical de cambio de altitud, o la tasa de ascenso o descenso de una aeronave, normalmente en metros por segundo (m/s) o Pies ajustables por minuto (ft/min). Es un equipo esencial en la aviación, especialmente en los planeadores, donde desempeña un papel clave en la evaluación de las condiciones térmicas y la dinámica de vuelo.
El principio del variómetro se basa en la medición de los cambios de la presión atmosférica estática, que disminuye al aumentar la altitud. El variómetro clásico utiliza una cámara sellada con un flujo de aire controlado a través de un fino capilar o tobera, lo que da lugar a una respuesta retardada de la presión en el interior de la cámara con respecto a la presión exterior. La diferencia de presión entre el interior y el exterior es proporcional a la tasa de cambio de altitud y se convierte en una señal mecánica (puntero) o eléctrica.
Los variómetros modernos, especialmente los utilizados en la aviación deportiva y de recreo, pueden equiparse con sistemas electrónicos, sensores de presión y microprocesadores para obtener una respuesta más rápida y precisa. A menudo incorporan una función de indicación acústica de ascenso y descenso (conocida como "variómetro sonoro"), lo que permite al piloto estar al tanto de los cambios sin tener que mirar constantemente los instrumentos. Los variómetros electrónicos también pueden integrar datos de GPS e interactuar con otros sistemas de navegación para crear sistemas de variómetro mejorados con análisis de térmicas y optimización de rutas.
El variómetro no mide la altitud directamente, ni sustituye al altímetro , pero proporciona información sobre la dinámica del cambio de altitud, lo que es especialmente importante a la hora de evaluar los movimientos del aire, planificar el vuelo a vela o maniobrar en condiciones turbulentas. Para su correcto funcionamiento, requiere una conexión adecuada a una fuente de presión estática y una calibración acorde con las características del sensor utilizado.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.