+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Amplificador electroacústico - definición

Un amplificador electroacústico es un dispositivo electrónico diseñado para aumentar la amplitud de las señales acústicas convertidas en forma eléctrica para su reproducción eficaz por altavoces, auriculares u otros transductores electroacústicos. Es un componente clave de la ruta de audio, que conecta la Fuentes de sonido -como un micrófono, un instrumento musical, un reproductor- a los dispositivos finales utilizados para emitir sonido. Su misión es garantizar el nivel adecuado de potencia y calidad de la señal procesada, manteniendo al mismo tiempo la menor distorsión posible.

Desde un punto de vista técnico, un amplificador electroacústico cumple la función de amplificar una señal de tensión o de corriente sin modificar sus características de forma y frecuencia. Suele constar de varias etapas: un preamplificador, un corrector de tono, una etapa de potencia y circuitos de protección. Puede funcionar en diferentes clases de amplificación (por ejemplo, A, B, AB, D), que determinan la eficiencia energética, la linealidad y las características térmicas. Los diseños modernos suelen utilizar amplificadores de impulsos (clase D), caracterizados por su alta eficiencia y tamaño compacto.

Los amplificadores electroacústicos se dividen en analógicos y digitales, y estos últimos utilizan el procesamiento de señales de dominio digital (DSP) , que permite algoritmos avanzados de ecualización, filtrado y procesamiento dinámico del sonido. Estos dispositivos pueden ser componentes autónomos de sistemas de sonido o formar parte de sistemas de audio integrados en equipos de consumo, profesionales e industriales.

Los parámetros que describen la calidad de un amplificador son la respuesta en frecuencia, el coeficiente de distorsión no lineal (THD), la relación señal/ruido (SNR) y la potencia de salida. Su selección y configuración dependen de los requisitos de la aplicación, el tipo de transductores y las características acústicas del entorno en el que se utiliza el amplificador. En ingeniería de sonido y acoustics, el amplificador electroacústico desempeña un papel fundamental para conseguir el sonido, la dinámica y la espacialidad deseados de la señal de audio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN