+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Amplificador de potencia es un dispositivo o circuito electrónico diseñado para aumentar la potencia de una señal eléctrica de modo que, para que sea capaz de conducir cargas de relativamente alta impedancia y requisitos de potencia, como altavoces, electro-transductores acústicos, componentes calefactores, motores o sistemas de antenas. Un amplificador de potencia no modifica el contenido de la señal, sino que proporciona el nivel adecuado de energía necesario para su uso efectivo en la etapa final del recorrido de la señal.
El propósito principal de un amplificador de potencia es convertir una señal de entrada de baja-tensión de entrada - normalmente proporcionada por un preamplificador o una fuente de señal - en una señal de mayor tensión, corriente, o ambas, manteniendo la mayor fidelidad posible de la forma de onda original. Eficiencia energética, linealidad de la ganancia, el ancho de banda y la limitación de la distorsión son criterios clave del diseño. Un aspecto importante es también la eficiencia de conversión, en función de la clase de funcionamiento del amplificador (e.g. A, B, AB, D), que afecta al consumo de energía, la emisión de calor y el tamaño del sistema.
Los amplificadores de potencia se utilizan en muchos ámbitos: desde sistemas de megafonía, donde alimentan altavoces en salas de conciertos y cines, equipos de laboratorio, equipos médicos, transmisores de radio y sistemas de control industrial. Su construcción puede basarse en componentes discretos, transistores bipolares, MOSFETS-ach, circuitos integrados, o tubos de electrones - en función de los requisitos de la aplicación y del entorno operativo.
Un elemento importante del diseño es también el sistema de refrigeración, para disipar el calor generado durante el funcionamiento, especialmente en el caso de amplificadores-amplificadores de alta potencia. Parámetros como la potencia de salida, impedancia de carga, coeficiente factor de amortiguación, respuesta en frecuencia o distorsión distorsión armónica total (THD) se utilizan para evaluar la calidad e idoneidad de un amplificador de potencia para una aplicación técnica específica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.