+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fuentes de alimentación ininterrumpida (SAI), Fuentes de alimentación ininterrumpida) es un dispositivo eléctrico que garantiza la continuidad del suministro eléctrico en caso de fallo o inestabilidad de la tensión de red. Su funcionamiento se basa en la conversión de la energía almacenada en baterías internas en tensión de salida con características estabilizadas, que protege los equipos críticos de los efectos de los cortes repentinos de energía, caídas de tensión e interferencias electromagnéticas.
La arquitectura del sistema SAI comprende un rectificador, que convierte la tensión alterna en tensión continua para cargar las baterías, un inversor que se encarga de generar la tensión de salida durante un fallo, y sistemas de control que gestionan la conmutación entre los modos de funcionamiento. Según la topología del sistema SAI, existen modelos fuera de línea, línea-interactivos y modelos en línea (VFI), difieren en su mecanismo de regulación de tensión, velocidad de cambio a alimentación de emergencia y capacidad para eliminar perturbaciones armónicas.
En los sistemas fuera de línea, también llamados de reserva, las Baterías recargables sólo se alimentan cuando se detecta un fallo de la red eléctrica, lo que provoca una breve interrupción del suministro eléctrico debido al tiempo de conmutación de los relés. Fuentes de alimentación en línea-las fuentes de alimentación interactivas utilizan regulación automática de tensión (AVR), lo que permite estabilizar la tensión de salida sin tener que pasar al modo batería, lo que aumenta su eficacia y reduce el desgaste de las celdas. Los diseños en línea funcionan en modo de doble conversión, en el que la tensión de CA se convierte continuamente en tensión de CC y de nuevo en tensión de CA, lo que aísla por completo los equipos conectados de las perturbaciones de la red y proporciona una conmutación instantánea a la alimentación de la batería sin retrasos en la conmutación.
Fuentes de alimentación se utilizan en sistemas críticos, como infraestructuras informáticas, salas de servidores, sistemas de Automatismos industriales y dispositivos médicos, en los que incluso breves interrupciones del suministro eléctrico pueden provocar graves pérdidas operativas. Los modelos industriales de alto-rendimiento están equipados con sistemas de gestión de la energía, alto-los modelos industriales de alto rendimiento están equipados con sistemas de gestión de la energía que permiten la interacción con los generadores eléctricos y la aplicación de estrategias de gestión de la carga basadas en algoritmos algoritmos predictivos y análisis de la calidad de la energía.
Los SAI avanzados integran tecnologías de comunicación, tecnologías como SNMP, Modbus o USB, para la supervisión remota de los parámetros de funcionamiento y el apagado y reinicio automáticos de los sistemas protegidos. El uso de modernas baterías recargables-ion Pilas recargables-pilas de iones de litio y tecnología de supercondensadores tecnología de supercondensadores permite aumentar la vida útil del sistema y reducir el tiempo de carga en comparación con las tradicionales pilas de plomo-ácido-baterías de ácido-plomo-baterías de ácido. Los mecanismos activos de corrección del coeficiente de potencia (PFC) y optimización de la energía reducen las pérdidas térmicas y aumentan la eficiencia de la conversión de potencia, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y menores costes de explotación.
Los SAI pueden configurarse en sistemas redundantes (N+1), en los que varias unidades funcionan en paralelo para maximizar la fiabilidad y eliminar los puntos únicos de fallo. Los centros de datos modernos también utilizan arquitecturas de SAI modulares, también se utilizan en los centros de datos modernos para permitir el escalado de potencia y el ajuste dinámico de la energía almacenamiento de energía en función de las demandas cambiantes del sistema. Alta resistencia a las condiciones ambientales y capacidad para trabajar con fuentes de energía renovables hacen que, hacen de los sistemas de alimentación ininterrumpida un componente clave de la infraestructura para garantizar la continuidad de los sistemas de alta-disponibilidad.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.