+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Supercondensadores es un elemento de almacenamiento de energía eléctrica con una capacidad significativamente mayor que la de los Condensadores electrolíticos tradicionales, pero que funciona según principios distintos a los de las células químicas clásicas. También conocido como condensador de doble capa o ultracondensador, utiliza el fenómeno de la doble capa eléctrica y, en algunos diseños, el efecto de pseudocondensación, que permite acumular cargas muy grandes manteniendo un tamaño relativamente pequeño y una alta eficiencia del ciclo de carga-descarga.
La estructura de un Supercondensador se basa en el uso de electrodos con una gran superficie específica, la mayoría de las veces de carbón activado poroso, y electrolito, en el que la separación de cargas tiene lugar en el límite de fase. Como resultado de este proceso, se forma una doble capa eléctrica, cuya capacidad puede alcanzar cientos o miles de faradios (F). No se produce una reacción química completa, como en las Baterías, lo que se traduce en una vida mucho más larga del dispositivo - el número de ciclos de funcionamiento puede alcanzar millones.
Los Supercondensadores combinan las características de los condensadores y las Baterías, ofreciendo una alta densidad de potencia (es decir, la capacidad de transferir energía rápidamente) y una densidad de energía moderada (es decir, la cantidad de energía almacenada por masa o volumen). Su tensión de funcionamiento es relativamente baja, por lo que suelen utilizarse circuitos en serie con circuitos de equilibrado adicionales.
En la práctica, se utilizan en sistemas de recuperación de energía (por ejemplo, KERS en vehículos), Fuentes de alimentación de emergencia, dispositivos móviles, electrónica de consumo, y como tampón de energía en sistemas pulsados y sistemas fuentes de energía renovables. Entre sus ventajas destacan la rapidez de carga, la baja resistencia interna y la resistencia a temperaturas y condiciones mecánicas extremas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.