+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Faradio - definición

Faradio (F) es la unidad de capacidad eléctrica en el Sistema Internacional (SI), definida como la capacidad de almacenar un culombio (C) de carga eléctrica cuando existe una diferencia de potencial de un voltio (V). El nombre de esta unidad proviene del físico y químico británico Michael Faraday, quien desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del electromagnetismo y la electroquímica. La capacidad eléctrica describe la aptitud de un sistema para almacenar energía en un campo electrostático, y el faradio se utiliza para expresarla cuantitativamente.

En la práctica, el faradio es una unidad muy grande, por lo que en aplicaciones técnicas se emplean con mayor frecuencia sus submúltiplos, como el microfaradio, nanofaradio o picofaradio. El componente que realiza la función de capacidad es el condensador, un dispositivo compuesto por dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. La carga almacenada en el condensador depende del voltaje aplicado y de las propiedades y geometría del material aislante utilizado. Cuanto mayor es la capacidad del condensador, más energía puede almacenar a un determinado voltaje.

En los circuitos electrónicos, la capacidad expresada en faradios influye en las propiedades temporales del funcionamiento del sistema, como los retardos, la atenuación de señales o la capacidad de filtrado. Los condensadores de distintas capacidades se utilizan en fuentes de alimentación, circuitos resonantes, filtros, convertidores y temporizadores. La capacidad eléctrica también desempeña un papel importante en la transmisión de energía, el almacenamiento de carga y el diseño de elementos de microondas y estructuras electrónicas integradas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN