+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Electroválvula una electroválvula es un actuador accionado eléctricamente que se utiliza en sistemas de flujo para controlar la dirección de la, caudal y la presión del medio de trabajo, como gas, líquido o vapor. Su funcionamiento se basa en la conversión de energía eléctrica en energía mecánica mediante el fenómeno de inducción electromagnética, lo que permite un control rápido y preciso del caudal, a distancia o automáticamente.
El diseño de la válvula comprende un solenoide formado por una bobina enrollada en un núcleo de ferromagnético y un vástago móvil, que en su posición de reposo es mantenido por un muelle en posición cerrada o abierta, según el tipo de válvula. Cuando se aplica tensión a la bobina, se genera un campo magnético campo magnético, que atrae al solenoide, cambiando el estado de la válvula y permitiendo un flujo de fluido controlado. Dependiendo de la configuración, las electroválvulas pueden funcionar en modo de acción directa, en el que la fuerza de los Electroimanes controla directamente la posición de la válvula, o en modo indirecto, en el que se utiliza la presión del medio para facilitar la apertura y el cierre.
Las propiedades dinámicas de las electroválvulas dependen de los parámetros de las bobinas, tales como resistencia, inductancia y la tensión de alimentación, así como de las características mecánicas del sistema de bobinas, que determinan el tiempo de respuesta y la fuerza de conmutación. Los diseños de alta-frecuencia utilizados en los sistemas de dosificación de precisión utilizan sistemas de control optimizados, que reducen el efecto de histéresis magnética y mejoran la repetibilidad de las operaciones de conmutación.
Las aplicaciones de las electroválvulas incluyen sistemas hidráulicos y neumáticos, sistemas químicos de control de caudal, así como equipos de Automatismos industriales, donde la conmutación rápida y la sincronización con sistemas de control digital. En instalaciones de seguridad, funcionan como válvulas-válvulas de cierre, garantizando el aislamiento inmediato del flujo en caso de pérdida de tensión de control o detección de parámetros de emergencia del funcionamiento del sistema. Las modernas tecnologías de producción tienen en cuenta el uso de materiales resistentes a la la corrosión y a los ambientes químicos agresivos, lo que aumenta la durabilidad y fiabilidad de las válvulas que funcionan en condiciones industriales.
La integración de las electroválvulas en los sistemas de control incluye la implementación de interfaces de comunicación y sistemas de diagnóstico que permiten un control en tiempo real de los parámetros de funcionamiento-en tiempo real de los parámetros de funcionamiento. Los sistemas de procesos de Automatismos utilizan modelos con control de caudal digital y funciones de autocalibración-de calibración automática, que permiten el ajuste adaptativo de las características de la válvula a las condiciones de funcionamiento cambiantes, minimizar las pérdidas de energía y mejorar la eficiencia del sistema de control de caudal.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.