+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Reloj de cuarzo es un dispositivo que mide el paso del tiempo, basado en un resonador de cristal de cuarzo, utilizando el efecto piezoeléctrico. Cuando se aplica tensión a un cristal debidamente tallado, vibraciones mecánicas con una frecuencia muy estable y repetible frecuencia muy estable y repetible muy estable y repetible. Esta frecuencia se procesa electrónicamente para generar impulsos correspondientes a segundos, minutos, y horas, y también, en aplicaciones digitales, para sincronizar circuitos de microprocesadores.
El cuarzo utilizado en los relojes tiene la capacidad natural de oscilar dentro de un rango de frecuencias específico, más comúnmente 32,768 Hz, que corresponde a una potencia de dos y simplifica la división de frecuencias en circuitos binarios. El oscilador de cuarzo, el núcleo del reloj, proporciona una gran precisión en la medición del tiempo con una influencia mínima de factores externos como la temperatura o la tensión de alimentación. Esta estabilidad es lo que hace que los relojes de cuarzo se caractericen por desviaciones de unos pocos segundos al mes, lo que resulta muy preciso para aplicaciones industriales y de consumo.
Los relojes de cuarzo pueden ser analógicos, en los que un impulso eléctrico controla un motor paso a paso que acciona las agujas, o digitales, en los que un circuito lógico calcula los impulsos y los muestra en una pantalla de cristal líquido o de diodos. Esta tecnología se utiliza en los relojes de pulsera, dispositivos electrónicos, ordenadores, automatismos sistemas, y real-tiempo real (RTC) aplicaciones en las que se requiere la sincronización de procesos con una referencia temporal precisa.
A pesar del desarrollo de tecnologías de sincronización más avanzadas, como los relojes atómicos o el GPS sistemas, los relojes de cuarzo siguen siendo ampliamente utilizados debido a su bajo coste, sencillez de construcción, fiabilidad, y precisión suficiente para la mayoría de las aplicaciones cotidianas e industriales.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.