+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fenómeno Zener es un mecanismo físico que se produce en un semiconductor p-n atrás-unión polarizada, que implica un rápido aumento de la corriente como resultado del paso de electrones a través de la barrera de potencial. Este efecto se produce a un valor de tensión umbral específico, denominado tensión Zener, y es la base del funcionamiento de los Diodos Zener - elementos utilizados para estabilizar la tensión en sistemas electrónicos.
En condiciones de tensión inversa por debajo del umbral de conducción, la unión p-n se comporta como aislante, conduciendo una corriente de fuga mínima. Sin embargo, cuando se alcanza una tensión crítica, se produce una fuerte deformación de la banda de energía en los semiconductores, permitiendo a los electrones pasar de la banda de valencia de la región p a la banda de conducción de la región n. Esta transferencia se produce sin atravesar la barrera de energía total, porque se produce según el principio del efecto cuántico, lo que la distingue de la ruptura de avalancha, basada en las colisiones de los electrones con la red cristalina.
El fenómeno Zener se produce principalmente en uniones delgadas con un alto grado de dopaje, que reduce la anchura de la capa de barrera, y, por tanto, reduce la tensión de ruptura. En la práctica, se utiliza en Diodos de estabilización, permitiendo que la tensión de salida permanezca casi constante independientemente de los cambios en la tensión de entrada o de la carga. Este fenómeno es frecuente en tensiones de ruptura de hasta unos 5-6 V, por encima de la cual la ruptura de avalancha se convierte en el mecanismo principal.
Un rasgo característico del fenómeno Zener es su fuerte dependencia de la temperatura - los Diodos Zener de baja tensión tienen un coeficiente de temperatura negativo, lo que significa, que la tensión de ruptura disminuye al aumentar la temperatura. Gracias a esta propiedad, es posible diseñar circuitos de referencia y compensación, combinando componentes que utilizan diferentes mecanismos de conducción. El fenómeno Zener es crucial para muchas aplicaciones en electrónica de precisión, protección contra sobretensiones y regulación de potencia.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.