+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
Beneficios en términos técnicos, especialmente en el campo de la electrónica y la ingeniería de señales, se refiere a la relación entre el valor de la señal de salida y el valor de la señal de entrada en un sistema de amplificación o procesamiento. Es una medida de la capacidad de un componente o sistema para amplificar una señal - puede referirse a la potencia, tensión, corriente o parámetros de la función de transferencia. Según el contexto, la ganancia puede expresarse en valor absoluto (la relación entre dos magnitudes) o en decibelios (dB), lo que facilita el análisis de sistemas complejos, en los que las señales se someten a transformaciones sucesivas.
En electrónica analógica, la ganancia de tensión determina, cuántas veces es mayor la señal de salida que la de entrada, que es una propiedad básica de los Amplificadores operativos, amplificadores de transistores o circuitos de audio. En los sistemas de radio y comunicación, el término "ganancia" suele referirse a las características de las Antenas - e.g. ganancia de antena describe la directividad y la eficacia de la conversión de la energía de entrada en radiación electromagnética en una dirección específica. En este caso, la ganancia también tiene en cuenta las pérdidas y las características de radiación, y su valor en decibelios se refiere a una antena dipolo o una antena isótropa como punto de referencia.
En términos dinámicos, la ganancia puede depender de la frecuencia, la temperatura, la impedancia de carga y otros parámetros de funcionamiento del sistema. En muchas aplicaciones, la clave está en garantizar una ganancia estable en una amplia gama de frecuencias, lo que requiere una selección adecuada de componentes y métodos de compensación. En los circuitos digitales, el concepto de ganancia puede relacionarse indirectamente con la eficacia del procesamiento de la señal, aunque más a menudo se refiere a las etapas analógicas de las interfaces.
La ganancia también desempeña un papel importante en teoría de control y los sistemas lineales, donde forma parte de la función de transmitancia del sistema y afecta a su estabilidad y respuesta temporal. Independientemente del ámbito, el análisis de la ganancia permite evaluar la calidad, eficacia y utilidad de los dispositivos y sistemas técnicos en el contexto del procesamiento de señales.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.