+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Qué marca de batería es la mejor?

No es posible determinar inequívocamente qué marca de batería es la mejor, ya que la eficacia y rentabilidad de un producto concreto depende de su aplicación, tipo de célula y condiciones de funcionamiento

¿Qué influye en la clasificación de una pila?

La marca de la batería es sólo uno de los factores que influyen en la calidad, pero no el único decisivo. En la práctica, también cuentan el tipo de pila (alcalina, litio, zinc-carbono), la capacidad real, la durabilidad, la resistencia a la temperatura, el grado de autodescarga y la estabilidad de la tensión bajo carga. Diferentes pilas pueden funcionar mejor en diferentes condiciones de prueba; por ejemplo, algunas duran más con mucha carga, otras funcionan mejor a bajas temperaturas. Los principales fabricantes, como Duracell, Energizer, Varta, Panasonic y GP, ofrecen productos con un alto rendimiento repetible y un buen control de calidad. Sin embargo, incluso entre modelos de la misma marca hay diferencias; por ejemplo, una serie de litio puede ser mucho mejor que una alcalina estándar, pero también más cara.

El papel de las pruebas y las aplicaciones

Las pruebas de laboratorio y las comparaciones de aplicaciones muestran que ninguna marca domina en todos los escenarios. En pruebas de alta exigencia (por ejemplo, en cámaras digitales), las pilas de litio son las que mejor funcionan, mientras que en relojes de pared incluso un modelo alcalino barato puede funcionar durante meses sin problemas. Por tanto, la mejor pila es la que mejor se adapta a la aplicación específica. Pagar de más por una pila de litio para alimentar un mando a distancia no tiene sentido, del mismo modo que utilizar una pila de zinc barata para una linterna LED de alto consumo puede acabar agotándose rápidamente.

¿En qué fijarse al elegir una pila?

En lugar de guiarse únicamente por la marca, conviene analizar los parámetros técnicos -tensión, capacidad, resistencia a la temperatura- y las recomendaciones del fabricante del aparato. También puede ser útil disponer de pruebas comparativas de fuentes independientes que muestren cómo se comportan las pilas de distintas marcas en condiciones similares a las del uso cotidiano.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN