+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Ideas de proyectos para la Raspberry Pi 5 de 1GB

Fecha de publicación: 13-05-2026 🕒 6 lectura min

El costo de la DRAM sigue siendo un factor relevante al seleccionar hardware para aplicaciones embebidas y de cómputo. En respuesta a esto, la Revista Oficial de Raspberry Pi ha presentado una serie de conceptos de proyectos que demuestran cómo se puede utilizar eficazmente la variante de 1GB de Raspberry Pi 5, incluso en escenarios que requieren un sólido rendimiento de procesamiento.

Este artículo es parte de una discusión más amplia enfocada en optimizar el uso de memoria y seleccionar la configuración de hardware adecuada para aplicaciones específicas.

Rendimiento sin excesivos requisitos de memoria

La versión de 1GB de Raspberry Pi 5 se basa en el mismo BCM2712 system-on-chip (SoC) que las variantes de mayor memoria, asegurando capacidades de procesamiento idénticas. Esto la convierte en una opción rentable para usuarios que requieren rendimiento computacional y interfaces avanzadas, como conectividad PCIe para módulos de expansión (por ejemplo, almacenamiento SSD NVMe o aceleradores de IA como el AI HAT+).

Los siguientes ejemplos de proyectos destacan casos de uso prácticos donde se puede aprovechar completamente la potencia de procesamiento disponible, manteniendo al mínimo los requisitos de memoria.

RASPBERRY PI 5 1GB

Aplicaciones de centro de medios / NAS

La presencia de una interfaz PCIe en el Raspberry Pi 5 de 1GB amplía significativamente sus capacidades de almacenamiento. Al usar un Raspberry Pi M.2 HAT+ (o una alternativa compatible), el dispositivo puede estar equipado con un SSD M.2 NVMe, permitiendo tanto un aumento de la capacidad de almacenamiento como una mejora en el rendimiento de acceso a datos.

Además, el sistema puede configurarse para arrancar directamente desde el SSD, eliminando las limitaciones asociadas con las tarjetas microSD estándar, particularmente en términos de durabilidad y velocidades de transferencia.

El uso de almacenamiento NVMe resulta en una mejora notable en el rendimiento de lectura/escritura, lo que se traduce directamente en una respuesta del sistema más rápida y una operación más fluida. Esto hace que la plataforma sea adecuada para aplicaciones como:

  • un centro de medios, que soporta la transmisión de contenido de video y audio,
  • una solución NAS (almacenamiento conectado en red) para almacenamiento de datos centralizado y compartido dentro de una red local

Estos casos de uso demuestran que incluso la variante de 1GB puede manejar eficazmente tareas intensivas de almacenamiento cuando se combina con hardware externo adecuado.

La forma más simple de configurar un centro de medios en Raspberry Pi 5 es utilizando un sistema operativo basado en Kodi, como LibreELEC o OSMC. Estas soluciones proporcionan un entorno listo para usar optimizado para la reproducción multimedia, minimizando la necesidad de configuración manual.

Como alternativa, el dispositivo puede desplegarse como una unidad NAS dedicada. En esta configuración, los archivos almacenados en el sistema pueden compartirse con otros dispositivos dentro de la red utilizando el protocolo Samba, permitiendo un acceso inalámbrico conveniente desde computadoras, smartphones u otros puntos finales.

Ambos enfoques ofrecen formas prácticas de aprovechar el rendimiento disponible del Raspberry Pi 5 de 1GB en entornos típicos de hogar o redes de pequeña escala.

Aplicaciones de juegos retro

El Raspberry Pi 5 de 1GB también es adecuado para aplicaciones de juegos retro, ofreciendo suficiente rendimiento para emular una amplia gama de sistemas clásicos. La capacidad aumentada de RAM se vuelve relevante principalmente al apuntar a plataformas más nuevas, mientras que las generaciones anteriores — incluyendo PlayStation 1, Sega Saturn y Dreamcast — pueden ser manejadas eficazmente con la configuración de 1GB.

Esto también cubre sistemas anteriores como NES, SNES, Mega Drive/Genesis, Game Boy Advance, máquinas arcade MAME, ZX Spectrum, Commodore 64 y Amiga, haciendo de la plataforma una base versátil para entornos de juegos retro.

Entorno de software y configuración

Varios sistemas operativos dedicados están disponibles para este propósito, incluyendo Recalbox, Lakka y Batocera, todos los cuales proporcionan entornos preconfigurados optimizados para la emulación. RetroPie también es compatible, aunque actualmente requiere instalación manual dentro de Raspberry Pi OS, ya que no hay una imagen dedicada disponible para Raspberry Pi 5.

Los ROMs de juegos pueden transferirse al dispositivo a través de almacenamiento USB o por la red local, dependiendo de la configuración seleccionada.

Consideraciones legales

Al obtener archivos ROM, es importante asegurarse de cumplir con las regulaciones de derechos de autor aplicables. Descargar contenido de fuentes no autorizadas puede violar los derechos de propiedad intelectual.

Al mismo tiempo, existe una amplia gama de ROMs legales disponibles, incluyendo títulos de dominio público y juegos modernos de homebrew desarrollados específicamente para plataformas de hardware clásicas.

Este tipo de aplicación demuestra que incluso con memoria limitada, Raspberry Pi 5 puede ofrecer un sistema de juegos retro completamente funcional y flexible.

Aplicaciones de radio por Internet y alta fidelidad

Placa Raspberry Pi 5 1GB con encabezado GPIO, puertos HDMI, puertos USB y conectores RCA duales para expansión de audio.

Aunque el Raspberry Pi 5 de 1GB no cuenta con una salida de audio analógico dedicada, aún puede ser utilizado eficazmente en aplicaciones de reproducción de audio. El sonido puede transmitirse a través de Bluetooth (a auriculares o altavoces) o mediante HDMI, por ejemplo, cuando se conecta a un televisor o receptor AV.

Para aplicaciones que requieren una calidad de audio superior, la plataforma puede ampliarse con módulos DAC HAT dedicados, permitiendo la integración con sistemas de alta fidelidad. Soluciones como el Raspberry Pi DAC Pro admiten reproducción de audio de alta resolución hasta 24-bit / 192 kHz, superando significativamente los parámetros del audio estándar de calidad de CD (16-bit / 44.1 kHz).

Ecosistema de software y funcionalidad

Existe una amplia gama de soluciones de software disponibles para la reproducción de audio en Raspberry Pi, incluyendo sistemas operativos especializados como Volumio, moOde y piCorePlayer. Estas plataformas proporcionan entornos listos para usar para gestionar bibliotecas de música y contenido de transmisión.

Dependiendo de la configuración, los usuarios pueden acceder a:

  • archivos de audio almacenados localmente,
  • servicios de transmisión populares,
  • estaciones de radio por Internet

Además, muchas soluciones admiten audio multihabitación, permitiendo la reproducción sincronizada a través de múltiples dispositivos conectados a la red.

Integración y diseño del sistema

Los sistemas de audio basados en Raspberry Pi pueden adaptarse fácilmente a diferentes casos de uso, desde radios por Internet simples hasta configuraciones de alta fidelidad más avanzadas. El factor de forma compacto del dispositivo también permite un diseño de carcasa flexible — por ejemplo, la integración en carcasas personalizadas o equipos de audio de estilo retro.

Espejo mágico

Proyecto de espejo inteligente alimentado por Raspberry Pi mostrando widgets de información y pronóstico del tiempo en una superficie reflectante.

El espejo mágico es uno de los proyectos más reconocibles de Raspberry Pi, combinando funcionalidad de pantalla con presentación de datos en tiempo real. El sistema puede usarse para mostrar información como pronósticos del tiempo, feeds de noticias, actualizaciones de tráfico o eventos de calendario, lo que lo convierte en una adición práctica a los entornos de hogar inteligente.

Configuración de hardware

Construir un espejo mágico no requiere componentes complejos. La configuración básica incluye:

  • una pantalla (TV o monitor),
  • un panel de espejo de dos vías (vidrio o película aplicada a vidrio estándar),
  • un recinto o marco adecuado

El marco puede obtenerse como una solución lista para usar o construirse de manera independiente, dependiendo del nivel de personalización requerido.

Software y configuración

La capa de software se basa típicamente en la plataforma MagicMirror², disponible en magicmirror.builders. El proyecto ofrece una amplia documentación y una gran variedad de módulos, permitiendo a los usuarios expandir la funcionalidad según necesidades específicas.

El sistema requiere la versión de escritorio de Raspberry Pi OS, ya que depende de un entorno gráfico para la presentación de contenido.

Contexto de aplicación

El Raspberry Pi 5 de 1GB proporciona suficiente rendimiento para este tipo de aplicación, ya que la carga de trabajo se centra principalmente en visualización de datos y procesamiento ligero, en lugar de operaciones intensivas en memoria.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN