+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 30-10-2025 🕒 10 lectura min
En el mundo de la automatización y la ingeniería de procesos, los transmisores de presión están entre esos componentes que, aunque a menudo son invisibles, desempeñan un papel crucial para garantizar la seguridad y eficiencia de las instalaciones. Desde refinerías de petróleo hasta centrales hidroeléctricas, desde sistemas HVAC hasta la aviación, dondequiera que la presión necesite ser monitoreada y controlada con precisión, estos dispositivos se vuelven indispensables.
En este artículo, analizamos cómo funcionan los transmisores de presión, qué tipos están disponibles en el mercado y en qué se diferencian de los sensores. También discutiremos sus aplicaciones en diversos sectores industriales, funciones adicionales presentes en diseños modernos y las tendencias tecnológicas que están moldeando el futuro de la medición de presión. Esta es una guía práctica para ingenieros, diseñadores de sistemas y usuarios industriales que buscan soluciones confiables para sus aplicaciones.
Los transmisores de presión son elementos clave en sistemas de automatización industrial, responsables de convertir con precisión valores de presión en señales eléctricas. Este proceso se basa en el uso de propiedades materiales que reaccionan ante el estrés mecánico o desplazamiento causado por la presión.
El mecanismo básico de operación es que la presión que actúa sobre una membrana u otro elemento de medición provoca su deformación. La deformación resultante se convierte luego en una señal eléctrica cuyo valor corresponde a la presión medida. Dependiendo del diseño, esta puede ser una señal de voltaje (mV o V), corriente (por ejemplo, 4–20 mA) o digital.
Un transmisor de presión típico consta de dos partes principales: el elemento de medición y el sistema electrónico.
En diseños más avanzados, el sistema electrónico puede también implementar funciones adicionales como auto-calibración, detección de errores (es decir, detección de lecturas incorrectas y aviso al usuario) o comunicación digital con dispositivos superiores en la red industrial.
Los transmisores de presión proporcionan varios tipos de señales de salida, permitiendo su adaptación a las especificidades de los sistemas de control y condiciones de la instalación. En sistemas industriales predominan señales analógicas, como señales de voltaje dentro de rangos de milivoltios o voltios y señales de corriente, más comúnmente 4–20 mA. Las señales de corriente son especialmente valoradas en aplicaciones con largas distancias entre el transmisor y el controlador porque son menos susceptibles a interferencias electromagnéticas y caídas de tensión a lo largo de los cables.
Las señales digitales están tomando un papel cada vez mayor, permitiendo la transmisión de datos diagnósticos adicionales junto a los valores de medición. Las soluciones populares se basan en protocolos de comunicación como Modbus o CAN, usados en automatización e industria automotriz. En plantas modernas que utilizan el concepto Industria 4.0, los transmisores de presión pueden integrarse con redes IoT, habilitando la monitorización remota de parámetros en tiempo real.
Para mantener alta precisión en las mediciones, es necesaria la calibración periódica del transmisor de presión. Este proceso implica comparar las lecturas del dispositivo con valores de referencia y aplicar correcciones si es necesario. La verificación regular de los parámetros operacionales es especialmente importante en entornos donde el dispositivo está expuesto a condiciones ambientales cambiantes.
Factores externos como temperatura, humedad o vibraciones mecánicas pueden afectar la estabilidad y repetibilidad de la señal de salida. Por ello, los transmisores modernos están equipados con sistemas que compensan cambios de temperatura y filtros que amortiguan el efecto de las vibraciones. Las aplicaciones que requieren la máxima precisión emplean dispositivos con una clase de exactitud alta, conforme a normas internacionales como ISO 9001 o normas europeas CEN, que especifican procedimientos de calibración y desviaciones permitidas en las mediciones.
El tipo básico de dispositivos usados en la industria son los transmisores de presión que permiten la medición de distintos tipos de presión. Estos transmisores pueden medir presión relativa, refiriendo el valor a la presión atmosférica, típico en sistemas hidráulicos y neumáticos. Las versiones para medir presión absoluta se usan donde la referencia es el vacío absoluto, por ejemplo, en procesos de vacío o monitoreo de gases tecnológicos.
Los transmisores de presión diferencial se usan principalmente en sistemas que requieren monitoreo continuo de diferencias de presión. Un ejemplo típico son los sistemas de filtración, donde ayudan a detectar caídas de presión a través de filtros, indicando la necesidad de reemplazo. En instalaciones HVAC, estos transmisores controlan diferencias de presión entre habitaciones o secciones de conductos de ventilación, lo cual es vital para mantener condiciones adecuadas de funcionamiento de sistemas de aire acondicionado. En procesos tecnológicos, permiten un control preciso del flujo y presión en reactores o tuberías.
Transmisores de presión diferencial
Un tipo especializado son los transmisores de velocidad de aire, usados para medir el flujo y la presión dinámica en conductos de aire. Estos dispositivos, a menudo basados en el principio de Pitot, permiten un control preciso de sistemas de ventilación y aire acondicionado. También se emplean en sistemas industriales donde se requiere monitorear la velocidad del flujo de aire en procesos tecnológicos o mediciones ambientales.
Transmisores de velocidad de aire
| Tipo de Transmisor | Rangos de Medición | Ventajas | Limitaciones |
|---|---|---|---|
| Transmisor de presión | desde vacío absoluto hasta varios cientos de MPa | Versatilidad, amplio rango de aplicaciones | Requiere compensación de temperatura con grandes cambios ambientales |
| Transmisor diferencial | mbar hasta cientos de bar de diferencia de presión | Medición precisa de caídas de presión en instalaciones | Sensibles a perturbaciones mecánicas y vibraciones |
| Transmisor de velocidad de aire | varios m/s hasta varias decenas de m/s | Ideal para sistemas HVAC y monitoreo de flujo | Limitado a aire y gases |
Como se muestra en la tabla anterior, cada tipo de transmisor encuentra su lugar en aplicaciones industriales específicas. Para entender mejor dónde y cómo se usan, vale la pena examinar los diferentes tipos de presión monitorizados en estos sistemas.
La presión relativa es el parámetro más comúnmente medido en sistemas industriales. Define la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica, que sirve como punto de referencia para la mayoría de los procesos tecnológicos. Este método de medición permite el monitoreo continuo de los parámetros de operación en instalaciones donde las condiciones atmosféricas pueden variar pero no afectan críticamente el proceso mismo.
En instalaciones hidráulicas, los transmisores de presión relativa controlan la presión de trabajo en tuberías, protegiendo los sistemas de superar valores límite. En la neumática industrial, su tarea es supervisar la presión del aire comprimido, permitiendo la eficiencia óptima de sistemas que alimentan actuadores, válvulas y otros elementos activos. Debido a su simplicidad y versatilidad, sensores de este tipo son la opción principal en muchas aplicaciones industriales donde es esencial una respuesta rápida a fluctuaciones de presión de trabajo.
Transmisores con control de presión relativa
La presión absoluta se mide respecto al vacío absoluto, es decir, el punto de referencia es la ausencia de cualquier presión. Este tipo de medición es crítico en aplicaciones donde la variabilidad de la presión atmosférica podría interferir en las lecturas y afectar los procesos tecnológicos. Los transmisores de presión absoluta ofrecen resultados estables e independientes de las condiciones externas, algo importante en muchos campos especializados.
En procesos de vacío, estos transmisores permiten monitoreo preciso de bajos valores de presión, necesarios para mantener la calidad requerida del producto, por ejemplo, en la industria de semiconductores o farmacéutica. En petroquímica, se usan para monitorear presión en tanques y tuberías, donde una medición exacta absoluta es esencial para la seguridad operativa y optimización de procesos de gases y líquidos a alta presión.
Transmisores con control de presión absoluta
La presión diferencial define la diferencia de valores entre dos puntos en un sistema y es un parámetro clave en aplicaciones que requieren control preciso de flujo o monitoreo del estado del sistema. Los transmisores de presión diferencial se usan frecuentemente para monitorear la contaminación de filtros. Cuando la diferencia de presión antes y después de un filtro excede un valor establecido, indica la necesidad de mantenimiento o reemplazo del filtro.
En mediciones de nivel de líquido en tanques, la presión diferencial permite determinar la altura de la columna del líquido usando la diferencia de presión en el fondo del tanque y un punto de referencia. Este método es especialmente útil en tanques cerrados o presurizados.
En el sector energético, los transmisores diferenciales apoyan el control del flujo en sistemas de vapor y refrigeración, donde las diferencias de presión indican el desempeño de intercambiadores de calor o bombas de circulación. En la industria química, permiten una gestión segura de procesos en reactores, columnas de destilación y tuberías, donde el monitoreo exacto de las diferencias de presión es vital para evitar fallos o pérdidas de producto.
En los sectores petroquímico y químico, los transmisores de presión son componentes indispensables de los sistemas de control de procesos. Permiten el monitoreo en tiempo real de la presión en instalaciones que transportan gases y líquidos, en reactores de alta presión y columnas de destilación. Esto posibilita mantener condiciones estables de proceso, críticas para la calidad de producción y la seguridad.
Los transmisores también funcionan como elementos de seguridad, cooperando con válvulas de seguridad y sistemas de corte. En caso de cambios bruscos de presión, pueden activar procedimientos de emergencia, minimizando el riesgo de fugas de sustancias peligrosas y daños en la instalación.
En los sectores de energía convencional y renovable, los transmisores de presión sirven para medir con precisión parámetros en componentes claves del sistema. El control de presión en turbinas de vapor permite optimizar su operación y proteger contra sobrecargas que podrían causar daños mecánicos.
En hidroeléctrica, estos dispositivos se usan para monitorear presión en tuberías y reservorios de agua. Mantener valores adecuados de presión no solo es importante para la eficiencia de las turbinas, sino también para la seguridad de construcciones hidráulicas como presas y compuertas.
Los transmisores de presión se han vuelto parte integral de los sistemas modernos de automatización industrial. Gracias a su capacidad de integración con controladores programables PLC y redes del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), proporcionan acceso a datos en tiempo real. Estas soluciones permiten el control dinámico del proceso productivo y una respuesta rápida a condiciones cambiantes de la instalación.
Dentro del concepto Industria 4.0, los transmisores no solo proporcionan mediciones, sino que también participan en análisis predictivos (es decir, anticipando cuándo un dispositivo podría requerir mantenimiento), permitiendo la planificación del servicio y minimizando tiempos de inactividad. Su capacidad de operar en sistemas distribuidos los convierte en elementos clave en fábricas inteligentes.
En instalaciones HVAC, los transmisores de presión gestionan parámetros de aire y líquido en sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Ayudan a mantener diferencias de presión adecuadas en conductos, asegurando el funcionamiento eficiente de unidades de recuperación de calor, filtros y compresores.
Mediante el uso de estos dispositivos también es posible controlar el estado de filtros de aire y regular el flujo de agua en sistemas de calefacción y refrigeración. Su presencia en sistemas de gestión de edificios aumenta la comodidad del usuario y mejora la eficiencia energética.
En el sector automotriz, los transmisores de presión se emplean para monitorear parámetros operativos del motor como la presión de combustible, aceite y aire de admisión. Mediciones precisas permiten optimizar la combustión y controlar emisiones, lo cual es crucial en vehículos modernos.
En aviación, estos dispositivos controlan la presión en sistemas de combustible, hidráulicos y de acondicionamiento de aeronaves. Su fiabilidad es esencial para la seguridad y eficiencia durante el vuelo, especialmente bajo condiciones variables de presión atmosférica a grandes altitudes.
En muchos casos, un transmisor de presión actúa como sensor porque contiene un elemento de medición capaz de detectar cambios de presión. La diferencia es que un sensor proporciona una señal en bruto que suele requerir procesamiento adicional, mientras que un transmisor convierte esa señal en una forma utilizable por sistemas de control o monitorización.
Los transmisores modernos también ofrecen funciones extendidas como compensación de temperatura, diagnósticos internos y comunicación digital. Esto les permite no solo detectar cambios de presión sino también apoyar operaciones más complejas en sistemas automatizados integrados.
Un sensor de presión es el dispositivo más simple que responde a cambios de presión y genera una señal primaria. Un transmisor de presión va un paso más allá convirtiendo la señal en una salida eléctrica estándar utilizable en aplicaciones industriales. Un transmisor también amplifica y envía la señal a largas distancias, usando a menudo un estándar de 4–20 mA o digital, permitiendo operación en instalaciones extensas.
La elección del elemento depende de la aplicación. Los sensores funcionan bien en sistemas donde la señal en bruto puede ser procesada localmente. Los transmisores son más adecuados cuando se necesita una señal lista para usar compatible con sistemas de control. Los transmisores encuentran uso en redes industriales extensas donde la resistencia a interferencias y la transmisión de datos de larga distancia son importantes.
En muchas aplicaciones industriales, es necesario considerar condiciones ambientales variables que pueden influir en la precisión de la medición. Los transmisores equipados con funciones de compensación de presión atmosférica pueden ajustar sus lecturas a las condiciones actuales, eliminando errores resultantes de fluctuaciones externas de presión. Los diseños más avanzados usan presión de referencia, permitiendo alta estabilidad y repetibilidad de resultados independientemente de cambios ambientales.
Los desarrollos tecnológicos han dotado a los transmisores de presión de nuevas capacidades más allá de la medición básica. Las versiones inteligentes de estos dispositivos ofrecen diagnósticos integrados que permiten detectar desviaciones de las normas y predecir posibles fallos. La función de auto-calibración mantiene alta precisión sin intervención manual, simplificando significativamente la operación y mantenimiento. La auto-calibración no es estándar en todos los dispositivos—aparece en modelos modernos con protocolo HART/Modbus. La comunicación inalámbrica también es cada vez más común, permitiendo la transmisión de datos desde transmisores a sistemas de control sin necesidad de una extensa infraestructura cableada.
Los transmisores de presión contemporáneos siguen tendencias de miniaturización y eficiencia energética, permitiendo su uso en sistemas de medición compactos y móviles. La creciente importancia de fuentes de energía renovable impulsa la demanda de soluciones adecuadas a las especificidades de estas aplicaciones. Los transmisores instalados en turbinas eólicas o sistemas solares deben tener alta resistencia a condiciones atmosféricas variables y capacidad para operar en ubicaciones remotas, a menudo alimentados por fuentes de energía limitadas.
Los transmisores de presión juegan un papel fundamental en sistemas industriales modernos, permitiendo el monitoreo y control precisos de los procesos. Una conclusión clave es la necesidad de una selección consciente del tipo de dispositivo para aplicaciones específicas. Los transmisores de presión relativa funcionan bien en sistemas hidráulicos y neumáticos, los absolutos son esenciales en procesos de vacío y petroquímicos, y los diferenciales en monitoreo de filtros o medición de nivel de líquidos. Al elegir una solución, vale la pena considerar el tipo de señal de salida, funciones adicionales y resistencia a factores ambientales.
Para usuarios industriales y diseñadores de sistemas, es especialmente importante tener en cuenta requisitos normativos y especificidades de instalación. Los transmisores con funciones de compensación y auto-calibración pueden simplificar mucho la operación y aumentar la fiabilidad del sistema. En aplicaciones que requieren transmisión de datos a larga distancia, es aconsejable considerar modelos con comunicación digital o inalámbrica que se integren fácilmente con sistemas PLC y plataformas IIoT. Una selección consciente y configuración adecuada de los transmisores garantizan no solo seguridad sino también mayor eficiencia y ahorro en el funcionamiento de la instalación.
Cabe destacar que el catálogo de TME incluye transmisores de presión para aplicaciones industriales, que cumplen con requisitos normativos y de alta calidad, facilitando la selección de la solución adecuada para cada aplicación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.