El cabezal termostático es una parte discreta del sistema de calefacción, que, sin embargo, en la práctica determina el confort de los usuarios, la eficiencia energética del edificio y la durabilidad de la instalación. La selección adecuada y la correcta instalación del cabezal termostático permiten mantener una temperatura estable en la habitación, reducir el consumo de energía de calefacción y evitar problemas de funcionamiento, como el sobrecalentamiento o el ruido en la instalación. En este artículo trataremos en detalle el principio de funcionamiento del cabezal, sus tipos y compatibilidad con las válvulas, así como el procedimiento de sustitución y los problemas de diagnóstico más comunes.
- Funcionamiento de la culata
- Tipos de culatas termostáticas
- Sustitución de la cabeza termostática
- Cómo leer las marcas
- Ajuste correcto del cabezal
¿Cómo funciona el cabezal termostático, o construcción de un termostato de radiador?
El funcionamiento del cabezal termostático se basa en fenómeno de dilatación térmica del medio contenido en el fuelle (actuador). Dependiendo del diseño puede ser un líquido, gas o cera. Esta sustancia reacciona a los cambios de temperatura ambiente, provocando el movimiento del fuelle y el desplazamiento del émbolo (empujador), que a su vez actúa sobre la aguja de la válvula.
Esquema de funcionamiento:
- Aumento de la temperatura → el medio se expande → la varilla de empuje se extiende → la válvula se cierra gradualmente → restricción del suministro de agua caliente al radiador.
- Disminución de la temperatura → el medio se contrae → la aguja abre la válvula → se reanuda el flujo de agua.
Importante: el cabezal mide la temperatura del aire a su alrededor, y no la temperatura del agua del radiador. Por lo tanto, su ubicación y la falta de obstrucción (Ej. por lo tanto, su ubicación y ausencia de obstrucción (por ejemplo, por cortinas) es de vital importancia para su correcto funcionamiento.
Elegir el cabezal termostático adecuado, tipos de cabezales termostáticos
División por función:
- cabezal manual (mecánico) - básico, solución más barata, ajustable manualmente, sin funciones adicionales.
- cabezal termostático electrónico - con pantalla y accionamiento por motor, más preciso y a menudo programable.
- cabezal termostático inteligente - con comunicación wi-fi o radio-Comunicación wi-fi o por radio, controlado, por ejemplo, por. aplicación, integrado en sistemas domésticos inteligentes.
División según el sensor
- con sensor incorporado - solución estándar, que requiere un flujo de aire libre alrededor del cabezal.
- con sensor elevado - se utiliza con radiadores empotrados, cortinas, nichos; la medición de la temperatura se realiza en otro punto de la habitación.
- con un tubo capilar - una variante del sensor elevado, conectado al cabezal con un tubo fino (2-8m). Permite una lectura precisa de la temperatura en un lugar representativo de toda la habitación.
División según el medio en el fuelle:
- líquido - estándar del mercado, buena relación precio/precisión.
- gaseoso - respuesta rápida a los cambios de temperatura, utilizado en modelos premium.
- cera - más antiguo, funcionamiento más lento, ahora raros.
Cabezales termostáticos en el catálogo de TME
El parámetro más importante a la hora de seleccionar un cabezal es la compatibilidad mecánica con la válvula. Sistemas más comunes:
- M30x1,5 - la norma roscada más popular (Heimeier, Oventrop, Schlosser, Purmo, Kermi, Stelrad).
- M28x1,5 - utilizado principalmente por Herz.
- Danfoss RA/RA-N - sistema de encaje a presión ("clic").
- Danfoss RTD - roscas más antiguas, requieren cabezales de servicio o adaptadores especiales.
Adaptadores
Si el cabezal no se ajusta a la válvula, se utilizan adaptadores - pequeños adaptadores de plástico o latón. Con ellos es posible instalar, por ejemplo. m30x1,5 en la válvula Danfoss RTD. Esta solución es mucho más barata y rápida que sustituir toda la válvula.
Termostato para radiadores antiguos
En el caso de radiadores de hierro fundido, radiadores caracterizados por una gran inercia térmica, basta con sustituir el cabezal del termostato por uno moderno, electrónico o inteligente - adecuadamente adaptado a la válvula (a menudo se necesita un adaptador). De este modo se mejora el confort de regulación y se reducen los costes de calefacción sin tener que sustituir toda la instalación.
Sustitución del cabezal termostático - instalación paso a paso
Una de las mayores ventajas de los cabezales termostáticos es su sencillez de uso, lo que también se aplica al proceso de sustitución. Sustituir el cabezal termostático en el radiador es una tarea, sustituir el termostato del radiador es una tarea que puede realizar con éxito por su cuenta, sin herramientas especiales y, lo que es más importante, sin tener que vaciar el sistema de calefacción central ni llamar a un fontanero. La operación completa dura sólo unos minutos.
Instalación por uno mismo
Antes de empezar a trabajar, conviene asegurarse de que, que el nuevo cabezal termostático es compatible con la válvula existente. En la mayoría de los casos, la extracción del cabezal termostático y el montaje se pueden realizar sin herramientas adicionales. Sólo en el caso de válvulas antiguas, sólo en el caso de tuercas viejas, apretadas o cocidas puede necesitar una llave ajustable o una llave de ranura, que deben utilizarse con cuidado, para evitar dañar las piezas de plástico.
Llaves ajustables en el catálogo TME
Desmontaje de un cabezal termostático antiguo - dos escenarios
El procedimiento de desmontaje difiere en función de cómo esté montado el cabezal.
Cabezal con tuerca (roscado):
- El primer paso y crucial es girar el mando del cabezal antiguo hasta el ajuste más alto posible (por ejemplo. "5" o "6"). Esto hace que la varilla de empuje interna se retraiga completamente, lo que libera la presión sobre la aguja de la válvula y facilita considerablemente el desenroscado de la tuerca.
- A continuación, sujete el anillo de retención (tuerca) en la base del cabezal y gírelo en sentido antihorario, hasta aflojarla completamente.
- Una vez aflojada la tuerca, el cabezal puede extraerse libremente del cuerpo de la válvula.
Cabezal encajable
- Para ello, gire todo el cabezal hacia la izquierda (en la dirección del ajuste más alto) hasta que note resistencia, y continúe girando, lo que liberará el bloqueo a presión interno.
- Desmontaje del cabezal. Una vez liberado el mecanismo, tire del cabezal hacia atrás, para sacarlo de la brida de la válvula.
Instalación del cabezal termostático
Una vez desmontado con éxito el cabezal termostático antiguo, el proceso de instalación del nuevo es igual de sencillo.
- Un paso importante es comprobar la aguja. Tras desmontar el cabezal, sobresaldrá un pequeño pasador metálico (aguja) del cuerpo de la válvula. Es aconsejable empujarla suavemente unas cuantas veces, por ejemplo, con el mango de un destornillador. El percutor debe moverse suavemente unos milímetros y volver automáticamente a su posición original (retroceso por muelle). Si el percutor está bloqueado en la posición baja, esta es una causa frecuente de "radiador frío", porque la válvula está permanentemente cerrada. Puede intentar desbloquearla suavemente, p. ej. golpeándolo ligeramente en el lateral del cuerpo de la válvula o sujetándolo con unos alicates y moviéndolo.
- Similar al desmontaje, ajuste el nuevo cabezal de la válvula a la temperatura más alta. Esta es una condición necesaria para una correcta instalación, esta es una condición necesaria para una instalación correcta, ya que garantiza el máximo empuje hacia atrás y permite un deslizamiento sin problemas del cabezal de la válvula sobre la válvula. La omisión de este paso puede provocar daños en la rosca de plástico durante el apriete o un mal funcionamiento del termostato.
- La instalación del cabezal termostático depende del tipo de cabezal. En el caso de la versión roscada, el cabezal debe colocarse en el cuerpo de la válvula, asegurándose, que quede bien asentado. A continuación, apriete a mano la tuerca de fijación en el sentido de las agujas del reloj, hasta que note resistencia. Evite utilizar herramientas que puedan dañar la rosca, que puedan dañar la rosca.
En el caso de la versión a presión, el cabezal debe colocarse en la brida de la válvula y presionarse firmemente hacia abajo, hasta oír el característico "clic", que confirma que el mecanismo está correctamente bloqueado.
- En el caso de la instalación del cabezal electrónico, tras el montaje y la inserción de la pila, el dispositivo suele pasar automáticamente al modo de calibración. Durante este tiempo, el motor mueve el palpador varias veces, para "aprender" todo el rango de movimiento de la aguja de la válvula (posición totalmente abierta y cerrada). Este proceso es crucial para el funcionamiento preciso del cabezal y no debe interrumpirse.
Una vez finalizada la instalación, puede ajustar la temperatura deseada en el dial y disfrutar de su nuevo, termostato que funciona sin problemas. Como puede ver, sustituir el cabezal del termostato del radiador no es una operación difícil.
¿Cómo se leen las marcas del termostato?
El cabezal termostático del radiador, o más exactamente su pomo, está cubierto por una serie de números y símbolos. La correcta interpretación de estas marcas es crucial para un ajuste eficaz y económico del cabezal termostático. Tenga en cuenta, que las marcas del termostato no indican la "potencia" o la "intensidad" de la calefacción, sino que son valores aproximados de la temperatura objetivo, que el termostato de radiador intentará mantener en la estancia.
Decodificación de la escala del dial
Aunque los valores exactos de temperatura pueden variar ligeramente entre los distintos fabricantes de cabezales, existe una norma generalmente aceptada, que permite leer el ajuste con un alto grado de probabilidad.
- * (símbolo del copo de nieve)esta no es la posición de apagado. Es el modo antihielo, que está diseñado para proteger el sistema de calefacción de daños debidos a la congelación del agua. El cabezal ajustado a este símbolo abrirá la válvula, cuando la temperatura en su entorno descienda a aprox. 6 °C-8°C. Es el ajuste ideal para estancias poco utilizadas (sótanos, garajes) o para periodos prolongados de ventilación en invierno.
- 1: corresponde a una temperatura de aproximadamente 12-13°C (53-55°F). Se utiliza en habitaciones, donde no se requiere un alto nivel de confort térmico, como escaleras, vestíbulos o cuartos de servicio.
- 2: mantiene la temperatura a un nivel de aproximadamente 15 °C-16°C (59-61°F). Este es un valor que suele recomendarse para el dormitorio a la hora de dormir, ya que la temperatura más baja favorece un mejor descanso y evita la sequedad de las mucosas.
- 3: es el ajuste más utilizado, que corresponde a una temperatura confortable de 18°C-20°C (64-68°F). Es óptimo para habitaciones, como el salón, comedor o cocina, donde pasamos la mayor parte del tiempo.
- 4: proporciona una temperatura más alta, en torno a los 22-24°C (72-75°F). Este ajuste se recomienda en cuartos de baño, donde se desee un mayor confort térmico y en las habitaciones de niños pequeños.
- 5: corresponde a una temperatura muy alta, de 25 °C-28°C (77-82°F). En un entorno doméstico rara vez es necesario mantener una temperatura tan alta. Puede utilizarse en zonas específicas, como piscinas domésticas o grandes salas de baño.
Cabe destacar, que la escala del cabezal es un valor de referencia, no un termómetro. La temperatura ambiente real alcanzada con un ajuste determinado depende de varios factores. Como ya se ha explicado, el cabezal mide la temperatura sólo en su entorno inmediato. Si el calefactor se coloca debajo de una ventana con goteras, en una zona propensa a las corrientes de aire o, por el contrario, en una alcoba con poca circulación de aire, la lectura del sensor puede estar distorsionada. En consecuencia, el ajuste "3" en una habitación puede dar una temperatura ideal de 20°C (68°F), mientras que en otra, con características diferentes, el mismo ajuste puede dar como resultado una temperatura de 19°C o 21°C (66°F u 80°F respectivamente). Comprender esta relación causa-efecto es clave para un control eficaz y explica, por qué a veces las percepciones del usuario no coinciden con las expectativas de un determinado ajuste.
Ajuste correcto del cabezal termostático para ahorrar
La gestión consciente de los ajustes del termostato del radiador es una forma sencilla de reducir la factura de calefacción. Se calcula que, se estima que una reducción de la temperatura ambiente de tan sólo 1°-2se calcula que una reducción de la temperatura ambiente de tan sólo 1° puede ahorrar hasta un 5-6% de los costes anuales de calefacción.
He aquí algunas reglas prácticas:
- Adaptar la temperatura a la habitación: no es necesario mantener la misma temperatura en toda la casa. Utiliza los ajustes recomendados: más baja en el dormitorio, más alta en el baño, y óptima en el salón.
- Reduzca la temperatura cuando esté fuera cuando salga de casa durante unas horas, es aconsejable bajar la temperatura de consigna 1-2 niveles (por ejemplo. de "3" a "2"). Evite bajar la calefacción por completo (bajarla a "nieve"), ya que recalentar una habitación enfriada consumirá más energía que mantener la temperatura ligeramente más baja, temperatura constante.
- Ventile correctamente la habitación: en invierno, ventile brevemente, en invierno, ventile breve pero intensamente (abra la ventana de par en par durante unos minutos), en lugar de dejar la ventana entreabierta durante mucho tiempo. Antes de abrir la ventana, gire siempre la unidad de control a la posición "ƒ" (símbolo del copo de nieve)* (símbolo del copo de nieve). Esto evitará una situación, esto evitará que el termostato, detecte una entrada repentina de aire frío, abra la válvula al máximo, bombeando el calor, que de todas formas escapa inmediatamente al exterior.
El cabezal termostático es un componente clave de un sistema de calefacción moderno. Cabe recordar, que el mercado está cada vez más dominado por cabezales electrónicos e inteligentes, que, en combinación con la automatización de edificios, se convierten no sólo en un controlador, sino un gestor inteligente de la energía.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.