+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 02-12-2025 Fecha de actualización: 07-11-2026 🕒 5 lectura min
En este proyecto, construirás un teclado musical simple utilizando un Arduino UNO R3 y un zumbador piezoeléctrico. Aprenderás cómo generar sonido usando el zumbador y controlar diferentes notas musicales presionando botones.
Este proyecto es excelente para explorar los fundamentos del sonido, la frecuencia y cómo se producen diferentes notas.
La música es una forma universal de expresión, y con Arduino, puedes crear tu propio instrumento musical. Este proyecto utiliza un zumbador piezoeléctrico, que produce sonido al vibrar.
Controlando la velocidad de las vibraciones, puedes producir diferentes tonos, lo que te permite tocar música. Construirás un pequeño teclado con botones que producen una nota diferente cada uno, al igual que las teclas de un piano.
Para este proyecto, necesitarás los siguientes componentes:
Todos estos componentes están incluidos en el Arduino Student Kit.
Un zumbador piezoeléctrico funciona como un pequeño tambor. Dentro del zumbador, hay un pequeño disco cerámico que vibra cuando pasa electricidad a través de él. La velocidad de estas vibraciones determina el tono del sonido.
Las vibraciones más rápidas crean sonidos de tono más alto, mientras que las más lentas crean sonidos de tono más bajo. Controlando la velocidad de vibración con el Arduino, puedes tocar diferentes notas musicales.
Configura los botones: coloca cinco botones pulsadores en la placa de pruebas. Cada botón actuará como una tecla de piano, produciendo una nota diferente al ser presionado.
Conecta el zumbador: coloca el zumbador piezoeléctrico en la placa de pruebas. Un pin del zumbador se conectará al pin digital 8 en el Arduino, y el otro pin irá a tierra.
Resistencias y conexiones: adjunta resistencias a cada botón para controlar la señal que entra en el Arduino. Conecta el primer botón al pin A0 en el Arduino.
Los otros botones estarán conectados a tierra y voltaje a través de diferentes resistencias (220Ω, 1KΩ y 4.7KΩ) para generar distintos niveles de señal que el Arduino pueda leer.
Conecta tu Arduino UNO R3 al PC usando el cable USB y abre el IDE de Arduino.
Puedes descargar el código desde este enlace: >>LINK<<
Ahora puedes compilar y subir el código a tu placa.
Después de subir el código al Arduino, presiona cada botón para escuchar su nota correspondiente. Si encuentras que dos botones producen la misma nota, puedes ajustar los valores de las resistencias o los umbrales en el código.
Intenta tocar canciones simples como "Estrellita, ¿dónde estás?" o "María tenía un corderito" con tu nuevo teclado Arduino.
Este proyecto es una forma divertida e interactiva de aprender sobre el sonido, la frecuencia y cómo componentes electrónicos como zumbadores y botones pueden ser utilizados para crear música. Has construido un teclado básico y lo has programado para tocar música usando el Arduino. Desde aquí, puedes experimentar con diferentes sonidos o incluso crear instrumentos más complejos agregando más botones o controlando otras variables como el volumen.
¡Ahora tienes tu propio instrumento musical impulsado por Arduino!
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.