+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Elegir un cable HDMI – ¿qué parámetros importan?

Fecha de publicación: 08-01-2026 🕒 7 lectura min

HDMI es hoy uno de los estándares más importantes para la transmisión de imagen y sonido. Lo encontramos prácticamente en todas partes: desde televisores y consolas de videojuegos, pasando por proyectores y monitores de computadora, hasta barras de sonido y amplificadores. Aunque los cables HDMI se ven similares, difieren en parámetros y calidad de fabricación, lo que afecta directamente la comodidad de uso y la calidad de la imagen y el sonido transmitidos. En este artículo, analizaremos más de cerca los tipos de cables HDMI, presentaremos los orígenes de esta interfaz y explicaremos a qué prestar atención al elegirlos.

De este artículo aprenderás:

¿Qué es el estándar HDMI?

El estándar HDMI (del inglés High-Definition Multimedia Interface) fue desarrollado conjuntamente por un grupo de empresas tecnológicas (incluyendo Sony, Toshiba, Panasonic, Philips y Hitachi), y su primera versión apareció en diciembre de 2002. Ya en 2003, los primeros dispositivos compatibles con HDMI llegaron al mercado. Desde entonces, el estándar se ha desarrollado varias veces: cada versión posterior introdujo soporte para resoluciones más altas, mayor ancho de banda y tecnologías nuevas como HDR y eARC. HDMI es un estándar para la transmisión digital de imagen y sonido, que permite conectar dispositivos multimedia usando un solo cable. Gracias a esto, podemos transmitir imágenes de video de alta calidad y sonido multicanal sin pérdidas, en forma no comprimida. HDMI reemplazó conectores analógicos anteriores como VGA, DVI o SCART, ofreciendo mayor calidad y comodidad de uso.

Elegir cables HDMI de alta calidad y certificados es tremendamente importante para la comodidad de uso de los dispositivos multimedia. Es el cable el que determina si la imagen y el sonido serán transmitidos de manera estable y sin pérdidas. Los cables certificados garantizan que realmente soportan el estándar para el que están destinados – por ejemplo, HDMI 2.0 o HDMI 2.1 – y así pueden manejar resolución 4K u 8K, altas tasas de refresco, HDR o formatos de audio modernos. Los cables de baja calidad a menudo causan problemas: interferencia de imagen, parpadeo de pantalla, interrupciones de audio o falta de soporte para los parámetros declarados. Esto es especialmente significativo en equipos de juegos y cine en casa, donde la fluidez y la máxima calidad de señal son cruciales. Invertir en un cable de buena calidad y certificado no solo proporciona una mejor experiencia al ver películas o jugar, sino que también ahorra tiempo y dinero. Este tipo de cable elimina el riesgo de problemas técnicos y asegura compatibilidad con equipos actuales y futuros.

Lee más sobre la historia del estándar HDMI

Versiones del estándar HDMI – ¿qué cambia y por qué es importante?

El desarrollo del estándar surge directamente de las crecientes exigencias en cuanto a dispositivos para grabación, reproducción y visualización. HDMI tiene varios estándares principales correspondientes a versiones sucesivas de este conector y que definen sus capacidades en términos de transmisión de imagen y sonido. Son los siguientes:

1) HDMI 1.0 es la primera versión del estándar HDMI, introducida en 2003. Permite la transmisión digital de video Full HD (1080p) y sonido de 8 canales mediante un solo cable. El ancho de banda máximo es de 4.95 Gbit/s, lo que permitió señales de video y audio de alta calidad en comparación con conectores analógicos anteriores como VGA o SCART.

2) HDMI 1.1, introducida en 2004, amplió las capacidades de HDMI 1.0 añadiendo soporte para sonido DVD-Audio. Esto permitió la reproducción de pistas de audio de alta calidad desde discos DVD-Audio.

3) HDMI 1.2 y HDMI 1.2a, introducidas en 2005, expandieron las capacidades HDMI con formatos adicionales de audio, lo cual fue especialmente importante para computadoras y reproductores musicales.

4) HDMI 1.3 y HDMI 1.3a–c, introducidas entre 2006 y 2008, fueron un gran avance respecto a estándares anteriores. Se enfocaron principalmente en aumentar el ancho de banda a 10.2 Gbit/s, añadir soporte para Deep Color (30, 36, 48 bits), lo que permitió mostrar una gama de colores más amplia y tonos más profundos. También se introdujo un nuevo tipo de conector mini-HDMI para dispositivos portátiles.

5) HDMI 1.4 y HDMI 1.4a–b, versiones introducidas entre 2009 y 2011. La primera de ellas, HDMI 1.4, fue una versión revolucionaria de este estándar: fue la primera en introducir soporte para resolución 4K (3840×2160 a 30Hz). Además, HDMI 1.4 se mejoró con ARC (Audio Return Channel), que permitió a un televisor enviar audio de vuelta a un amplificador o barra de sonido usando el mismo cable. También se introdujo HEC (HDMI Ethernet Channel), que permite compartir la conexión a internet entre dispositivos. Además de los cambios en parámetros, se presentó el conector micro HDMI para dispositivos móviles.

Cables HDMI en estándar 1.4 ofrecidos por TME

6) HDMI 2.0, introducido en 2013, respondió a la creciente popularidad de televisores y monitores 4K. El ancho de banda se incrementó a 18 Gbit/s, habilitando soporte para resolución 4K a 60Hz. Esta versión también soportó hasta 32 canales de audio, mayores tasas de muestreo de audio (hasta 1536kHz) y mejor sincronización audio-video, clave para cines en casa modernos. Con HDMI 2.0 se habilitó la exhibición simultánea de video por múltiples usuarios, conocida como multi-stream.

Cable HDMI 2.0 que soporta 2K, 3D, 4K, ARC, Full HD 1080p, HDR, HEC, UHD 2160p

HDMI 2.0a, introducida en 2015, añadió soporte para HDR (High Dynamic Range), permitiendo mostrar imágenes con mayor contraste y una gama de colores más amplia.

HDMI 2.0b siguió en 2016. Se extendió el soporte HDR con el estándar Hybrid Log-Gamma (HLG), usado, entre otros, en emisiones televisivas y streaming.

Cables HDMI en estándar 2.0 ofrecidos por TME

7) HDMI 2.1 fue presentado en 2017. Fue el mayor salto de calidad en la historia de esta interfaz. El ancho de banda incrementó a 48 Gbit/s, permitiendo soporte para resolución 8K a 60Hz y 4K a 120Hz. Se introdujo soporte para Dynamic HDR, que permite optimizar individualmente cada cuadro de una película o juego en cuanto a brillo, contraste y colores. HDMI 2.1 también ofreció un nuevo canal de retorno de audio mejorado eARC, permitiendo transmisión de audio en la más alta calidad, incluyendo formatos sin pérdida. Elementos muy importantes de esta versión son las características dirigidas a jugadores: VRR (Variable Refresh Rate), QMS (Quick Media Switching), y QFT (Quick Frame Transport). Gracias a ellas, los juegos son más fluidos, sin tartamudeos ni retrasos, fundamental en el lanzamiento de consolas de nueva generación (PlayStation 5, Xbox Series X).

Cables HDMI en estándar 2.1 ofrecidos por TME

El cable HDMI 2.1 soporta estándares incluidos 8K, Dolby-True HD, DTS-HD, UHD 2160p, UHD 4320p

8) HDMI 2.2 – del 7 al 10 de enero de 2025, en CES Las Vegas, se presentó una nueva versión del estándar HDMI, un conector usado para transmitir imagen y sonido en la más alta calidad. HDMI 2.2 ofrece capacidades mucho mayores que las soluciones anteriores. Su ancho de banda aumentó hasta 96 Gbit/s, el doble que HDMI 2.1. El nuevo estándar permite la transmisión de imágenes 4K a 480Hz y también soporta resolución 12K a 120Hz. También introdujo la opción de mostrar 4K a 240Hz con profundidad de color de 10 o 12 bits, garantizando una suavidad y precisión de color excepcionales. Además, se introducirán nuevos cables Ultra96 HDMI que soportan la nueva especificación. Por el momento, los cables en estándar HDMI 2.2 aún no están disponibles a la venta, pero es probable que la tecnología aparezca en los primeros dispositivos solo dentro de algunos años. Un tiempo de espera similar se requirió desde la presentación a uso práctico en el caso de la versión anterior – HDMI 2.1.

Certificados y marcajes – ¿cómo no dejarse engañar?

Al comprar un cable HDMI, el certificado es clave porque garantiza que el cable realmente cumple con los parámetros declarados y asegura la transmisión estable de la señal. En el mercado hay muchos cables comercializados como “HDMI 2.0” o “HDMI 2.1”, pero no todos pueden soportar completamente las capacidades de la versión correspondiente del estándar. Al comprar un cable HDMI certificado, evitamos problemas con parpadeo de imagen, cortes de audio o falta de soporte para nuevas funciones como HDR, eARC o VRR. Tabla que presenta certificados del estándar HDMI:

Certificado / Marcaje Resolución soportada Tasa de refresco Características adicionales
Cable HDMI estándar Hasta 1080i / 720p Hasta 60Hz
Cable HDMI Alta Velocidad 1080p, 4K a 30Hz Hasta 30Hz 3D, Deep Color
Cable HDMI Premium Alta Velocidad 4K a 60Hz Hasta 60Hz HDR, certificado con holograma
Cable HDMI Ultra Alta Velocidad 8K a 60Hz, 4K a 120Hz Hasta 120Hz VRR, eARC, HDR Dinámico, certificado con código QR

Parámetros técnicos clave del cable HDMI

Al elegir un cable HDMI, vale la pena prestar atención no solo a su longitud o precio, sino principalmente a parámetros técnicos que determinan la calidad de imagen y sonido transmitidos. Estos definen qué resoluciones, tasas de refresco y formatos de audio puede soportar el cable. En esta sección repasaremos las características clave de los cables HDMI – desde el ancho de banda y resoluciones soportadas hasta funciones de soporte de sonido y calidad de fabricación – para facilitar la selección consciente del cable adecuado.

Parámetros técnicos básicos de los cables HDMI:

1) Ancho de banda (del inglés Bandwidth) es uno de los parámetros técnicos más importantes porque define la cantidad máxima de datos que el cable puede transmitir en un momento dado. Determina qué calidad de imagen y sonido puede soportar el cable. Para versiones específicas, es:

  • HDMI 1.0: 4.95 Gbit/s
  • HDMI 1.3: 10.2 Gbit/s
  • HDMI 2.0: 18 Gbit/s
  • HDMI 2.1: 48 Gbit/s
  • HDMI 2.2: 96 Gbit/s

2) Resoluciones soportadas definen el número máximo de píxeles que el cable HDMI puede transmitir desde el dispositivo fuente (por ejemplo, consola, reproductor, computadora) al dispositivo de visualización (TV, monitor, proyector). A mayor resolución, más clara y detallada es la imagen.

3) Tasa de refresco (Hz) especifica cuántas veces por segundo la pantalla presenta un nuevo cuadro de imagen. Se mide en hercios (Hz): a mayor valor, más fluido y natural es el movimiento en pantalla.

4) Soporte de sonido – los parámetros de soporte de audio son cruciales para la calidad del cine en casa, juegos o sistemas multimedia. Los cables y estándares antiguos (por ejemplo, HDMI 1.0) soportan hasta 8 canales de audio. Las versiones más recientes (HDMI 2.0 y superiores) permiten soportar hasta 32 canales de audio, lo que posibilita la transmisión de sistemas de sonido envolvente muy complejos. Los cables HDMI pueden transmitir tanto sonido estéreo estándar como formatos digitales avanzados:

  • Dolby TrueHD – sonido sin pérdidas usado en discos Blu-ray y sistemas de audio de alta calidad.
  • DTS-HD Master Audio – similar a Dolby TrueHD, ofreciendo sonido completamente sin pérdidas.
  • Dolby Atmos / DTS:X – sonido basado en objetos 3D, donde los efectos espaciales se colocan con precisión en el espacio.
  • ARC (Audio Return Channel) – permite transmitir sonido desde el televisor de vuelta al amplificador o barra de sonido mediante el mismo cable HDMI.
  • eARC (Enhanced Audio Return Channel) – versión moderna de ARC, que soporta audio de alta calidad y requiere cables Ultra Alta Velocidad.

5) Blindaje del cable HDMI es muy importante, especialmente para la calidad de transmisión de la señal. El blindaje es una capa protectora que rodea los conductores dentro del cable, destinada a reducir interferencias electromagnéticas (EMI) e interferencias de radiofrecuencia (RFI), así como proteger contra influencias externas de señal. Adicionalmente, se puede aplicar una trenza externa al cable, que incrementa la resistencia mecánica del cable y, por ende, su durabilidad.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LEA TAMBIÉN