Esta calculadora é uma maneira rápida de decifrar o valor de resistores marcados com faixas coloridas. Basta selecionar o número de faixas e suas cores, e a ferramenta fornecerá imediatamente o valor da resistência. Indispensável em serviços, na prototipagem e na análise de circuitos mais antigos, onde as descrições podem ser ilegíveis ou ausentes.
Como funciona o código de cores em resistores?
O código de cores é um sistema universal de marcação de valores de resistência, que elimina a necessidade de impressão numérica no corpo do componente. Usado principalmente em resistores axiais (THT), baseia-se em faixas de diferentes cores, cada uma representando um dígito, um multiplicador ou uma tolerância.
Dependendo do número de faixas, distinguimos:
- 3 faixas – dois dígitos e um multiplicador,
- 4 faixas – dois dígitos, um multiplicador e uma tolerância,
- 5 faixas – três dígitos, um multiplicador e uma tolerância,
- 6 faixas – como acima + coeficiente de temperatura (ppm/K).
A leitura é sempre feita em uma direção específica – do lado onde as faixas estão mais próximas e não há uma faixa dourada ou prateada no início.
Tabela de código de cores do resistor
| Cor |
Dígito |
Multiplicador |
Tolerância |
Coef. temp. (ppm/K) |
| Preto |
0 |
×1 |
— |
250 |
| Marrom |
1 |
×10 |
±1% |
100 |
| Vermelho |
2 |
×100 |
±2% |
50 |
| Laranja |
3 |
×1 000 |
— |
15 |
| Amarelo |
4 |
×10 000 |
— |
25 |
| Verde |
5 |
×100 000 |
±0,5% |
— |
| Azul |
6 |
×1 000 000 |
±0,25% |
10 |
| Violeta |
7 |
×10 000 000 |
±0,1% |
5 |
| Cinza |
8 |
×100 000 000 |
±0,05% |
— |
| Branco |
9 |
×1 000 000 000 |
— |
— |
| Dourado |
— |
×0,1 |
±5% |
— |
| Prateado |
— |
×0,01 |
±10% |
— |
| Sem faixa |
— |
— |
±20% |
— |
Aplicações típicas de marcações coloridas
O código de cores é encontrado principalmente em resistores axiais clássicos (com terminais de fio). Apesar do desenvolvimento da tecnologia SMD, os resistores de faixa ainda são amplamente utilizados:
- em dispositivos de baixo custo,
- em projetos educacionais e DIY,
- na manutenção de equipamentos mais antigos,
- quando não há espaço para impressão ou etiqueta.
Sua vantagem é a durabilidade e legibilidade, desde que as cores não desbotem ou sejam cobertas por verniz, poeira ou danos.
Leitura dos valores das faixas em resistores – o que observar?
Trabalhar com o código de cores pode parecer simples, mas é fácil cometer erros. Aqui estão algumas das armadilhas mais comuns:
- Direção de leitura incorreta, por exemplo, considerar uma faixa dourada como a primeira em vez da última;
- Semelhança de cores - especialmente marrom, vermelho e laranja podem ser difíceis de distinguir em iluminação fraca;
- Danos e sujeira – as faixas podem se tornar ilegíveis após anos de uso. Em dispositivos antigos, as faixas podem mudar de tonalidade devido ao calor, radiação UV ou envelhecimento do verniz. Por isso, frequentemente se compara vários componentes semelhantes ou se mede o valor diretamente;
- Falta de tolerância – em componentes mais antigos, pode faltar a quarta faixa.
Em caso de dúvida, vale a pena comparar com um catálogo ou simplesmente medir a resistência com um multímetro.
FAQ - perguntas frequentes sobre códigos de cores de resistores
Como ler o valor de 4 faixas?
As duas primeiras faixas são dígitos, a terceira é um multiplicador e a quarta é a tolerância. Por exemplo, vermelho (2), violeta (7), marrom (×10), dourado (±5%) = 270Ω ±5%.
O que significam as faixas dourada e prateada?
Dourado como multiplicador = ×0,1, e dourado como tolerância = ±5%. Enquanto prateado como multiplicador = ×0,01, e prateado como tolerância = ±10%.
As faixas são sempre lidas da esquerda para a direita?
Sim, mas não se refere ao lado físico do componente, mas à disposição das faixas. Geralmente, um espaço maior de um lado indica o fim do código de cores. Se a distância das extremidades do resistor for a mesma, procure pela faixa de tolerância – a cor dourada ou prateada sempre estará no final.
O que significa a falta da quarta faixa?
A falta da faixa de tolerância significa por padrão ±20% – usado nos resistores mais baratos ou mais antigos.
As cores das faixas dos resistores são universais?
Sim. O código de cores usado em resistores é um padrão internacional e é válido independentemente do fabricante ou país de origem.
Você sabia que…
- As marcações em faixa nos resistores foram desenvolvidas já nos anos 20 do século XX pela associação americana Radio Manufacturers Association (RMA). Foram introduzidas porque os componentes eletrônicos estavam se tornando cada vez menores. As inscrições não cabiam, então começaram a usar o código de cores – universal, legível e reconhecível sem uma lupa. Hoje, usam-se códigos de 4-, 5-, e até 6-faixas. Faixas adicionais informam sobre a tolerância e o coeficiente de temperatura. É um dos padrões mais bem-sucedidos da eletrônica, que funciona até hoje sem alterações.
- Alguns resistores muito precisos (por exemplo, de 6 faixas) contêm informações adicionais sobre a estabilidade térmica – importante em dispositivos de medição.
- Também existem marcações em faixa para indutores e capacitores cerâmicos, mas seguem regras diferentes. A norma IEC 60062:2016 – “Marking codes for resistors and capacitors” é o documento oficial que estabelece a codificação de valores para componentes passivos, incluindo o código de cores para resistores.
- Em caso de marcações ilegíveis, a direção de leitura pode ser avaliada pela disposição das faixas – as primeiras estão sempre mais próximas de uma borda. A identificação da faixa dourada ou prateada também ajuda – geralmente aparece no final (como tolerância).
- As cores no código de faixas não representam diretamente os valores de resistência, mas sim dígitos ou um multiplicador, e o valor final do resistor resulta de sua disposição. Por exemplo: no código de cores, laranja significa o dígito 3, e não o valor 3Ω – a interpretação depende da posição da faixa!
- A posição das faixas coloridas em um resistor pode ser facilmente lembrada usando mnemônicos. Existem dezenas de frases divertidas ou educativas em diferentes idiomas que ajudam a lembrar a ordem das cores, por exemplo, em inglês, uma das mais populares é “Big Boys Race Our Young Girls But Violet Generally Wins.”