ABOV SEMICONDUCTOR
A ABOV Semiconductor é uma empresa coreana fundada em 2006 com a ambição de entrar no mercado global de microcontroladores, e com o tempo também em circuitos equipados com funcionalidade de IA (segmento Edge AI MCU). Os produtos da marca são utilizados, entre outros, em dispositivos premium no setor de eletrodomésticos, onde combinam a confiabilidade esperada pelos consumidores com custo otimizado. Vale destacar que a infraestrutura de P&D se baseia em mais de 30 anos de experiência na indústria de semicondutores, herdada dos antecessores da empresa, as marcas LG Semiconductor e MagnaChip.
No catálogo da TME, é possível encontrar circuitos populares da ABOV, incluindo microcontroladores de 8 bits com arquitetura M8051, microcontroladores 32 bits baseados no núcleo ARM Cortex-M0+, bem como kits de avaliação para aprendizado e prototipagem com base nas soluções do fabricante. Os microcontroladores são equipados com uma série de funcionalidades, portas GPIO de múltiplos pinos, incluindo saídas de potência aumentada (destinadas a atuar como drivers de LED), interfaces seriais USART, UART, I2C, SPI, além de temporizadores (incluindo de 32 bits), conversores A/C, canais DMA, circuitos de proteção watchdog. O que é muito importante: os circuitos do fornecedor podem ser programados usando os ambientes CodeGen8 e CodeGen32 oferecidos pelo fornecedor, permitindo um programação de microcontroladores simplificada, mas totalmente funcional com a ajuda de uma interface gráfica.