+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Base de dados de conhecimento

Cabos de fibra ótica

Cabos de fibra ótica

Para os sectores da indústria que assentam as suas operações na velocidade e qualidade da transmissão de dados, foram criados cabos nos quais a transmissão não é por sinal elétrico. Os núcleos tradicionais foram substituídos por fibras e a transmissão da informação foi confiada a um sinal ótico.

Critérios para selecionar bucins (prensa-cabos): roscas, método de montagem e diâmetro

Critérios para selecionar bucins (prensa-cabos): roscas, método de montagem e diâmetro

Os bucins são utilizados para instalar em segurança os cabos através de elementos de dispositivos elétricos, para que nenhum destes se parta ou enrede. Ao selecionar um tipo de bucim recomenda-se que se preste especial atenção a alguns detalhes, que, por mais irrelevantes que pareçam, determinam a fiabilidade da aplicação.

Que ferro de solda deve escolher?

Que ferro de solda deve escolher?

Que ferro de solda deve comprar para juntar componentes eletrónicos e outros que necessite, para assim se iniciar na aventura de soldar.

Fontes de alimentação UPS para fins industriais

Fontes de alimentação UPS para fins industriais

Fontes de alimentação UPS incluem a capacidade de desligar com segurança os dispositivos, protegendo dados essenciais de uma quebra repentina de energia. Uma falha inesperada de eletricidade, assim como quebras ou quedas de voltagem, podem ocasionar a perda do conteúdo do disco rígido ou danificar os seus componentes, o que causa mudanças ou danos irreversíveis.

Tecnologia MHL - imagem de grande formato no telemóvel

Tecnologia MHL - imagem de grande formato no telemóvel

O conhecimento das inovações tecnológicas que cercam o utilizador, bem como métodos e métodos de interconexão de dispositivos, permite aproveitar ao máximo as possibilidades oferecidas pela tecnologia Link Móvel de Alta Definição.

O que é e quais são as implicações da nova Diretiva RPC?

O que é e quais são as implicações da nova Diretiva RPC?

A diretiva RPC (Regulamento dos Produtos de Construção) estabelece as condições harmonizadas para a comercialização de produtos de construção implicando adicionalmente a necessidade de modificar cabos e filamentos em termos de inflamabilidade e quantidade de fumo gerado num eventual incêndio.

Quais são as orientações para escolher abraçadeiras para cabos?

Quais são as orientações para escolher abraçadeiras para cabos?

As abraçadeiras para cabos também chamadas amarra cabos (e coloquialmente de panduits). Os dois primeiros nomes revelam a sua aplicação principal e o método de funcionamento que devem ser considerados ao eleger os componentes corretos.

Graus de proteção de estanquidade IP e classe de proteção mecânica IK

Graus de proteção de estanquidade IP e classe de proteção mecânica IK

Aquando da seleção de dispositivos ou produtos eletrónicos, a segurança do utilizador é um aspeto importante. Os símbolos característicos visíveis na carcaça e na embalagem permitem-lhe familiarizar-se com o grau de proteção e estanquidade de um determinado componente.

Escolha ótima de cabos para guias

Escolha ótima de cabos para guias

No mundo da automação e robótica, a confiabilidade é fundamental. Cada parada de máquina pode significar perdas, o que explica por que até elementos aparentemente menores, como cabos em carregadores de cabos, desempenham um papel crucial. Eles são responsáveis por entregar com segurança energia, sinais e mídias às partes móveis dos sistemas. Uma seleção inadequada pode resultar em desgaste rápido, danos e falhas custosas.

Seleção adequada de cabos e inversores

Seleção adequada de cabos e inversores

O conhecimento do modo de funcionamento do inversor, das suas características e parâmetros básicos podem facilitar enormemente a seleção do dispositivo correto. A estabilidade do sistema depende do dispositivo e da cablagem que lhe está dedicada.

O que define a escolha adequada de cabos de ligação Ethernet

O que define a escolha adequada de cabos de ligação Ethernet

O termo Patchcord é uma palavra derivada da língua inglesa. Utiliza-se para denominar cabos de ligação, isto é, cabos que contenham um conector RJ45 em ambas as extremidades, utilizados para a transmissão de sinais na indústria das TIC.

O transformador enquanto elemento das fontes de alimentação domésticas

O transformador enquanto elemento das fontes de alimentação domésticas

Após escolher o fornecimento adequado, o consumidor depara-se frequentemente com a necessidade de escolher a fonte de alimentação e o transformador. Contudo, a escolha correta não está dependente da intuição do comprador, mas sim do conhecimento que tenha sobre o dispositivo e o seu método de fornecimento.