+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 17-04-2025 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 5 min de leitura
Você está dando seus primeiros passos no mundo da eletrônica e planejando trabalhar com Raspberry Pi? Confira como configurar facilmente e rapidamente este popular computador passo a passo.
Um Raspberry Pi é um pequeno e acessível computador que você pode usar para uma variedade de projetos e propósitos de aprendizado.
Este guia irá orientá-lo nos passos para configurar seu Raspberry Pi, desde as conexões de hardware iniciais até a configuração do sistema operacional.
Baixe o Raspberry Pi Imager do site oficial do Raspberry Pi.
Insira o Cartão MicroSD no seu leitor de cartão SD e conecte-o ao seu computador.
Sistema Operacional:
Escolha "Raspberry Pi OS (32-bit)" ou qualquer outro sistema operacional preferido.
Armazenamento:
Selecione seu cartão MicroSD.
Clique em "Write" e aguarde o processo ser concluído. Isso instalará o Raspberry Pi OS no seu cartão MicroSD.
Insira o Cartão MicroSD no slot de cartão MicroSD na parte inferior do Raspberry Pi.
Conecte o Cabo HDMI à porta HDMI do Raspberry Pi e ao seu monitor.
Conecte o Teclado e o Mouse nas portas USB do Raspberry Pi. Conecte o Cabo Ethernet (se estiver usando uma conexão com fio) à porta Ethernet.
Conecte a Fonte de Alimentação ao Raspberry Pi e depois a uma tomada. O Raspberry Pi ligará automaticamente.
Se você usar outro display, precisará conectá-lo com um cabo PCI à porta de display externo do Raspberry Pi
O Raspberry Pi irá inicializar e você deverá ver a área de trabalho do Raspberry Pi OS no seu monitor.
Siga as instruções na tela para:
Abra o Terminal (Você pode encontrar o terminal no menu de aplicativos ou na barra de tarefas) e atualize o sistema com estes 2 comandos:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Primeiro, certifique-se de que seu Raspberry Pi está executando o software mais recente. Execute o seguinte comando para atualizar:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
A Câmera AI possui um chip RP2040 integrado que lida com o upload do modelo de rede neural
Se você quiser acessar seu Raspberry Pi remotamente, ative o SSH.
SSH, ou Secure Shell, é uma maneira de acessar com segurança outro computador através de uma rede. Ele permite que você controle o outro computador e transfira arquivos com segurança, como se estivesse sentado bem na frente dele.
Usando SSH, você pode realizar tarefas em uma máquina remota sem precisar de acesso físico.
Para os próximos projetos, precisamos instalar o python3.
Python é uma linguagem de programação fácil de ler e escrever e é perfeita para iniciantes. Você pode usar Python em um Raspberry Pi para criar projetos como sites, jogos e automação residencial.
As pessoas gostam do Python no Raspberry Pi porque torna a programação simples e divertida, até mesmo para crianças.
Abra o Terminal (Você pode encontrar o terminal no menu de aplicativos ou na barra de tarefas) e atualize o sistema com estes 2 comandos:
sudo apt install python3-pip
pip3 install <package_name>
Divirta-se!
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.