+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 24-04-2025 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 4 min de leitura
Esta adição discreta-a bordo pode ser a base para muitos projectos fantásticos. O que é e como o pode utilizar?
O Raspberry Pi Sense HAT é um add-concebido para funcionar com o Raspberry Pi.
Fornece uma gama de sensores e uma matriz LED colorida, tornando-o uma ferramenta versátil para uma variedade de projectos, desde experiências educativas a aplicações mais avançadas de registo de dados.
O Sense HAT inclui:
O acelerómetro mede a aceleração em três eixos, o que lhe permite detetar movimentos . O magnetómetro mede a intensidade dos campos magnéticos, que pode ser utilizado para aplicações de bússola.
O giroscópio mede o movimento de rotação, ajudando a determinar a direção e a velocidade de rotação. O sensor de temperatura mede a temperatura ambiente à volta do dispositivo. O sensor de humidade mede a humidade relativa, indicando a quantidade de humidade no ar.
O sensor de pressão barométrica mede a pressão atmosférica, útil para a previsão meteorológica e a estimativa da altitude.
Para instalar o Sense HAT, comece por desligar o seu Raspberry Pi. Adicione a linha de pinos à PCB, bem como os 4 espaçadores.
Alinhe cuidadosamente o Sense HAT sobre os pinos GPIO do Raspberry Pi e pressione-o para baixo até encaixar corretamente.
Quando o Sense HAT estiver ligado, ligue a sua fonte de alimentação e ligue o Raspberry Pi.
Em seguida, ligar o teclado e o rato com USB ao Raspberry Pi. Ligar também o cabo HDMI para poder ver o ambiente de trabalho.
Para ter o software pronto para o Sense HAT no seu Raspberry Pi, siga estes passos simples.
Primeiro, certifique-se de que o seu Raspberry Pi está ligado e conectado à Internet. Abra o terminal para iniciar a configuração. É importante manter o sistema atualizado para evitar problemas. Digite estes comandos um a um:
sudo apt update
sudo apt full-atualizar
O primeiro comando actualiza a lista de software disponível, e o segundo comando actualiza todo o software instalado para as suas versões mais recentes.
Próximo, instala a biblioteca Sense HAT, que ajuda o Raspberry Pi a falar com o Sense HAT. Digite este comando:
sudo apt install sense-chapéu
Este comando descarrega e instala o software necessário para utilizar o Sense HAT.
Após a instalação, reinicie o seu Raspberry Pi para se certificar de que tudo está configurado corretamente. Tipo:
sudo reboot
Quando o teu Raspberry Pi reiniciar, abra o terminal novamente e inicie o Python digitando:
python3
Em Python, importar a biblioteca Sense HAT com:
from sense_hat import SenseHat
Depois, criar uma instância do Sense HAT digitando:
sense = SenseHat()
Este comando configura o Sense HAT para que o possa utilizar.
Para o testar, pode apresentar uma mensagem na matriz LED com:
sentido.show_message("Hello, Mundo!")
Isto irá mostrar a mensagem "Hello, World!" rolando na matriz de LEDs.
Também pode ler os dados do sensor para se certificar de que tudo está a funcionar. Por exemplo, para ler a temperatura, humidade, e a pressão, digite:
temperatura = sense.get_temperature()
humidade = sentido.get_humidity()
pressão = sense.get_pressure()
print(f "Temperatura: {temperature} C")
print(f "Humidade: {humidity} %")
print(f "Pressão: {pressure} hPa")
Estes comandos obtêm as leituras actuais dos sensores e imprimem-nas no ecrã.
Para utilizar o joystick, capturar e imprimir eventos do joystick com:
for event in sense.stick.get_events():
print(f "O joystick foi {event.action} {event.direction}")
Isto mostrará as acções que executa com o joystick.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.