+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A duração da pilha do Raspberry Pi depende principalmente do modelo, do tipo de fonte de alimentação utilizada e da carga do sistema - e pode variar entre algumas dezenas de minutos e várias horas.
O Raspberry Pi é um Computador uni-placa que, ao contrário dos microcontroladores típicos, tem uma arquitetura bastante complexa, incluindo um sistema operativo completo, portas de comunicação e um processador multi-core. Isto significa que o seu consumo de energia é relativamente elevado em comparação com dispositivos incorporados simples. No caso do Raspberry Pi 5, o consumo de energia típico é de cerca de 2,7 W em repouso e até 11 W em plena carga. Em contrapartida, o Raspberry Pi 4 consome correspondentemente menos - entre 1,4 e 6,5 W em média, dependendo do modo de funcionamento e do número de Periféricos activos.
Mais comummente, o Raspberry Pi é alimentado pelos chamados powerbanks, que são Pilhas recarregáveis portáteis com uma tensão de 5V e uma capacidade na ordem dos 10.000mAh (i.e. 10Ah). Para estimar o tempo de funcionamento, é necessário converter a capacidade das Pilhas em energia expressa em watt-hora (Wh). Para 10.000mAh a 3,7V (a tensão típica das células de iões de lítio num powerbank), isto dá aproximadamente 37Wh de energia disponível (na prática, menos devido a perdas). Se o Raspberry Pi 4 estiver a funcionar em condições típicas e a consumir cerca de 4W, o tempo de funcionamento de uma bateria deste tipo será cerca de 9 horas. No caso do Raspberry Pi 5, que pode consumir até 11W, a mesma powerbank só será suficiente para cerca de 3 horas de funcionamento sob carga pesada. Vale lembrar que o tempo real de funcionamento dependerá de uma série de fatores, tais como:
Em aplicações móveis ou de campo em que a alimentação eléctrica não está disponível, um Raspberry Pi alimentado a pilhas pode servir como uma estação de medição , um terminal IoT ou um computador portátil. Nesses projectos, é muito importante otimizar o consumo de energia - é uma boa ideia desativar Interfaces desnecessárias (por exemplo, HDMI, Wi-Fi) e executar o sistema em modo headless, sem um ambiente gráfico.
Quanto menor for a carga no sistema, menor será o consumo de energia e, por conseguinte, maior será a duração das Pilhas.
Para projectos que exijam um funcionamento contínuo muito prolongado (por exemplo, monitorização ambiental), é possível utilizar baterias maiores de polímero de lítio (LiPo) ou energia solar com um buffer de energia, que permite um funcionamento de 24 horas.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.