+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

É possível executar o Windows num Raspberry Pi?

Sim, é possível executar o Windows no Raspberry Pi, mas não a versão padrão, apenas variantes especiais limitadas, com inúmeras advertências de desempenho e compatibilidade.

Windows 10 IoT Core - a versão oficial da Microsoft

A Microsoft preparou uma edição especial do Windows dedicada a dispositivos incorporados e à Internet das Coisas - Windows 10 IoT Core. Trata-se de um ambiente de sistema leve sem um ambiente de trabalho clássico, criado para suportar uma única tarefa ou aplicação - por exemplo, o controlo de um dispositivo, um terminal de vendas ou um componente de Automatismos. O Windows 10 IoT Core não é adequado para a computação quotidiana. Não tem uma interface gráfica padrão (como o Windows Explorer), não executa aplicações Win32 tradicionais e requer a capacidade de trabalhar com o PowerShell, o Visual Studio e ferramentas de desenvolvimento. Por este motivo, é utilizado principalmente em ambientes industriais ou em projectos de automação para amadores.

Windows 10 e 11 ARM - executados de forma não oficial

Graças à comunidade de programadores, também é possível executar versões completas do Windows 10 ou do Windows 11 na edição ARM64 em modelos mais recentes do Raspberry Pi, como o Raspberry Pi 4 ou 5. Para tal, são necessárias ferramentas especiais, como o WoA Deployer ou ambientes de virtualização (por exemplo, QEMU com BVM - Bare-metal Virtual Machine). No entanto, é preciso lembrar que a Microsoft não suporta oficialmente este tipo de instalação, e a limitação mais grave é a falta de Controladores gráficos para o chip VideoCore. Isto significa que o sistema funciona sem aceleração de hardware. Isto resulta numa fraca fluidez das Interfaces, problemas de visualização de gráficos e funcionalidade geralmente limitada. Também vale a pena notar que muitas aplicações populares do Windows são compiladas exclusivamente para a arquitetura x86, o que significa que num Raspberry Pi com um processador ARM necessitam de uma camada de emulação adicional. Essa emulação sobrecarrega o processador e reduz muito o desempenho. O funcionamento de programas como o Microsoft Office, Chrome ou Adobe Reader neste ambiente pode ser lento ou impossível.

Alternativas - melhores sistemas para Raspberry Pi

Em vez de tentar executar o Windows, uma escolha muito melhor é usar sistemas baseados em Linux, como o Raspberry Pi OS, Ubuntu ou Twister OS. Estes são optimizados para a arquitetura ARM, suportam aceleração gráfica e funcionam sem problemas com os recursos de hardware disponíveis. Para os utilizadores que esperam um ambiente semelhante ao do Windows, estão disponíveis distribuições com um interface semelhante ao layout familiar do Windows, mas baseadas no kernel Linux estável e leve.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM