+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Para resolver um problema de arranque do Raspberry Pi, a primeira coisa a fazer é verificar os Cartões de memória, a fonte de alimentação e observar os sinais de diagnóstico, em particular o comportamento do Diodos ACT verde. Isto permite-lhe identificar a causa e tomar as medidas corretivas adequadas.
O Raspberry Pi, como qualquer computador, precisa de um sistema operativo a funcionar corretamente, de suportes de armazenamento e de uma fonte de alimentação estável. Quando o dispositivo não arranca, o primeiro passo deve ser observar o Diodos ACT verde, que indica a leitura de dados do cartão microSD. A ausência de flashes ou um padrão repetido de flashes é um indício direto de diagnóstico. Por exemplo, 4 flashes longos e 4 flashes curtos indicam um sistema incompatível - os ficheiros de arranque não são compatíveis com um determinado modelo de Raspberry Pi. Por outro lado, sem piscar ou com flashes rápidos e irregulares pode indicar um problema com o cartão microSD, por exemplo, que está danificado ou que a imagem do sistema não foi gravada corretamente.
A causa mais comum de problemas de arranque é um cartão microSD corrompido ou mal preparado. O sistema Raspberry Pi não tem uma BIOS incorporada, mas depende do chamado firmware de arranque armazenado na EEPROM e dos ficheiros de arranque no cartão. Se algum destes estiver incorreto, o processo de arranque irá parar. Para resolver este problema, é necessário preparar um novo Cartões de memória com a última versão do Raspberry Pi OS. Isto é melhor feito usando a ferramenta oficial Raspberry Pi Imager, disponível para Windows, macOS e Linux. Depois de o sistema ter sido gravado, o cartão deve ser corretamente ejectado do computador e inserido no Raspberry Pi.
A segunda causa comum é fonte de alimentação insuficiente. O Raspberry Pi 5 requer uma fonte de alimentação de 27 W (5,1 V / 5 A), e a utilização de um carregador mais fraco pode causar a chamada "subtensão". *a utilização de um carregador mais fraco pode causar a chamada "subtensão", ou seja, uma queda de tensão abaixo do limiar para um funcionamento seguro. Nestes casos, o Raspberry Pi pode não arrancar de todo ou pode parar na fase de inicialização da porta. Por razões de segurança, é aconselhável utilizar uma Fontes de alimentação oficial e evitar hubs USB que possam interferir com a estabilidade da tensão.
Se o problema for mais profundo, como uma EEPROM corrompida, a Raspberry Pi permite a recuperação do bootloader ** . Para o fazer, descarregue uma imagem de reparação especial do sítio Web do fabricante, grave-a num cartão SD limpo e arranque o dispositivo com o cartão inserido. O sistema deverá restaurar automaticamente as definições de arranque de fábrica. A Raspberry Pi também indica problemas de EEPROM sem piscar o Diodos ACT ou com uma luz constante**, indicando que o dispositivo não encontrou quaisquer dados de arranque.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.