+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A duração da bateria do Raspberry Pi depende de vários factores, principalmente do modelo do dispositivo, do tipo de Pilhas e da intensidade da operação, mas na prática varia entre cerca de 2 a 12 horas. Os modelos mais recentes, como o Raspberry Pi 5, consomem significativamente mais energia do que as versões anteriores e requerem Fontes de alimentação mais espaçosas.
Cada modelo Raspberry Pi tem diferentes requisitos de energia. O Raspberry Pi Zero W consome apenas 0,5-1 W, o que lhe permite funcionar durante horas com uma pequena pilha de polímero de lítio. Em contraste, o Raspberry Pi 4 consome cerca de 3-5 W em aplicações típicas, e o Raspberry Pi 5 consome até 10-12 W sob carga total, como quando utiliza um navegador Web, exibe vídeo 4K ou compila código. Isto significa que quanto mais recente e mais potente for o modelo, mais curto será o tempo de funcionamento com a mesma bateria. Estas diferenças são significativas e devem ser tidas em conta ao conceber aplicações móveis com o Raspberry Pi.
Para estimar a vida útil da bateria do Raspberry Pi, é necessário conhecer a capacidade da pilha (expressa em mAh) e a tensão de saída. Um powerbank típico com uma capacidade de 10,000 mAh a 3.7 V dá aproximadamente 37 Wh (i.e. 10 Ah × 3.7 V = 37 Wh), dos quais aproximadamente 30 Wh estão efetivamente disponíveis depois de consideradas as perdas de conversão e a estabilização da voltagem. Se o Raspberry Pi 4 consumir em média 4 W, um powerbank deste tipo fornecerá energia para cerca de 7-8 horas. No caso do Raspberry Pi 5, com um consumo de 8-10 W, este tempo é reduzido para 3-4 horas. O Raspberry Pi Zero, por outro lado, com um consumo de cerca de 0,5 W, pode até funcionar durante mais de 40 horas a partir da mesma fonte. Para projectos alimentados por Pilhas recarregáveis de iões de lítio ou LiFePO4, o tempo de funcionamento dependerá da configuração das células (por exemplo, 2S1P, 3S2P), da capacidade e do conversor de tensão utilizado (step-down ou buck-boost), que estabiliza a tensão para os 5,1 V exigidos pelo Pi.
Para aumentar a duração da bateria do Raspberry Pi, é uma boa ideia reduzir as funcionalidades desnecessárias. Pode desativar o Wi-Fi e o Bluetooth, reduzir o brilho da retroiluminação do ecrã, utilizar uma versão do sistema sem ambiente gráfico (por exemplo, Raspberry Pi OS Lite) e minimizar a atividade de Interfaces como câmaras, sensores ou dispositivos USB. No Raspberry Pi 5, também é possível limitar a frequência máxima da CPU e desativar portas, o que pode reduzir o consumo de energia em vários watts. A utilização de ferramentas de gestão de energia e de monitorização da carga do sistema ajudará a otimizar o desempenho de acordo com as necessidades da aplicação.
A energia da bateria é utilizada em projectos móveis, tais como estações de medição portáteis, sistemas de aquisição de dados, robôs, dispositivos IoT, instalações de campo ou onde quer que não seja possível o acesso à rede eléctrica. No entanto, é importante notar que o Raspberry Pi não tem gestão de carga ou proteção de bateria incorporadas - por isso, vale a pena usar Módulos BMS (Battery Management System) dedicados ou Controladores de carga externos para projectos de Pilhas recarregáveis.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.