+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

O Raspberry Pi tem uma BIOS como um PC clássico?

Não, o Raspberry Pi não tem uma BIOS ou uma interface UEFI como nos PCs clássicos. Em vez disso, ele usa um mecanismo de inicialização simplificado e especializado baseado em firmware armazenado na EEPROM.

Qual é a Outros entre a inicialização do sistema num Raspberry Pi e num PC típico?

Nos computadores pessoais, o processo de arranque do sistema operativo baseia-se numa camada intermédia - BIOS (Basic Input/Output System) ou o equivalente mais recente UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). É aqui que o utilizador pode definir a ordem de arranque, o relógio do sistema, o suporte do disco, a segurança ou a temporização da RAM, entre outras coisas. A BIOS carrega o chamado. bootloader, que inicia o sistema operativo armazenado no disco rígido ou SSD. No Raspberry Pi, o processo parece diferente. Não existe uma BIOS clássica ou um menu de configuração gráfica. Em vez disso, utiliza firmware especializado, que está integrado nas Memórias EEPROM - circuitos integrados na placa-mãe. Quando a energia é aplicada, este firmware procura automaticamente um conjunto de ficheiros de arranque no suporte (como um cartão microSD ou SSD), os mais importantes dos quais são: bootcode.bin, start.elf e config.txt. Este sistema é muito mais simples do que a BIOS e pode ser amplamente configurado através de ficheiros de texto armazenados na partição do sistema. A operação e configuração do bootloader é feita apenas através destes ficheiros, o que é tanto uma vantagem (facilidade de edição) como uma limitação (não há Interfaces de utilizador interactivos).

Como é que o firmware do Raspberry Pi funciona?

O firmware do Raspberry Pi contido na EEPROM gere o processo de inicialização de hardware de baixo nível, incluindo a verificação da fonte de arranque, o arranque a partir de USB, cartão microSD ou através da rede. Pode ser actualizada e configurada usando Ferramentas como raspi-config ou Raspberry Pi Imager. No Raspberry Pi 4 e 5, é possível definir a ordem de arranque predefinida (por exemplo, primeiro USB, depois cartão SD), mas isto não é feito através do ecrã da BIOS, mas carregando a configuração para a EEPROM em conformidade. Isto dá ao Raspberry Pi uma grande flexibilidade, enquanto elimina a necessidade de uma extensa gestão de energia e configuração de hardware, como é o caso dos computadores x86.

Como é que as opções de arranque são configuradas no Raspberry Pi?

Em vez de usar a BIOS, o utilizador do Raspberry Pi edita os ficheiros de configuração armazenados no cartão SD ou no disco do sistema. Por exemplo:

  • config.txt - contém definições de hardware, como a resolução HDMI, o tempo da CPU ou a ativação dos Interfaces GPIO
  • cmdline.txt - define os parâmetros do kernel do sistema
  • usercfg.txt - permite a personalização das definições sem substituir o config.txt predefinido Para aplicações mais avançadas, pode também ser utilizada uma ferramenta dedicada de atualização e configuração do firmware da EEPROM (rpi-eeprom-update), que é particularmente importante para alterações do modo de arranque ou actualizações de segurança.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM