+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

O Raspberry Pi pode funcionar como um servidor multimédia ou NAS?

Sim, o Raspberry Pi, especialmente nas versões 4 e 5, pode funcionar com sucesso como um servidor multimédia doméstico ou NAS (Network-Attached Storage), permitindo o armazenamento e a transmissão de ficheiros através de uma rede local. Com o software e a configuração corretos, este pequeno dispositivo pode funcionar como um centro de dados para filmes, música, fotografias, documentos ou cópias de segurança.

Como é que o Raspberry Pi funciona como um servidor NAS?

O Raspberry Pi 4 está equipado com portas USB 3.0 e portas Gigabit Ethernet, permitindo uma transferência de dados bastante rápida de e para unidades externas ligadas. O modelo do Raspberry Pi 5 introduz melhorias significativas - suporte para PCIe 2.0, permitindo a ligação direta de SSDs NVMe, o que aumenta significativamente o desempenho das operações de entrada/saída (E/S). Software como OpenMediaVault, Samba (partilha de ficheiros SMB/CIFS), *NFS (para sistemas Linux) ou Nextcloud, que permite adicionalmente o acesso a ficheiros com base no browser, a sincronização e a partilha de dados com dispositivos móveis, pode ser utilizado para executar funções de servidor NAS. O Raspberry Pi pode funcionar continuamente, mas isto requer um arrefecimento adequado (especialmente no Pi 5) e uma fonte de alimentação estável - de preferência a partir de uma fonte de alimentação dedicada de 27 W (5,1 V / 5 A). Em vez de um cartão microSD, recomenda-se que o sistema operativo seja executado a partir de um SSD, o que melhora a velocidade e a fiabilidade de toda a solução.

E quanto à função de servidor multimédia?

O Raspberry Pi também pode funcionar como um servidor multimédia ** , permitindo-lhe transmitir vídeos, música ou fotografias para dispositivos na sua rede doméstica, como smart TVs, computadores portáteis ou tablets. Isto utiliza software como Plex Media Server, Jellyfin, Kodi ou MiniDLNA. O Pi 4 e o Pi 5 podem lidar com ficheiros Full HD (1080p) e mesmo com filmagens em 4K sem qualquer problema, desde que estejam devidamente codificados e optimizados. O Raspberry Pi 5 tem o mais recente chip gráfico VideoCore VII**, que suporta a descodificação de vídeo por hardware, reduzindo a carga no CPU e melhorando a suavidade do streaming. Quando se utiliza o Plex ou o Jellyfin, recomenda-se a utilização do chamado streaming "direct play", que não requer a transcodificação em tempo real. Isto deve-se ao facto de o Raspberry Pi não ter sido concebido para o processamento intensivo de vídeo em direto, como fazem os servidores dedicados de classe x86.

O que deve ser tido em conta?

Apesar das suas muitas vantagens, o Raspberry Pi como NAS ou servidor multimédia tem algumas limitações. As velocidades de escrita e leitura de dados dependem do suporte e das Interfaces utilizadas. Nos modelos mais antigos, a ligação de várias unidades via USB pode sobrecarregar o barramento, limitando o desempenho. No Pi 5, a utilização da interface PCIe e das unidades NVMe contorna estas limitações. Também é necessária uma gestão térmica adequada - com um funcionamento 24/7 com várias unidades, recomenda-se o arrefecimento ativo e uma boa ventilação das Caixas. Também vale a pena configurar o sistema para monitorizar automaticamente o estado das unidades, os níveis de ocupação e as temperaturas.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM