+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Sim, a Raspberry Pi, especialmente as versões 4 e 5, é muito adequada para emular consolas clássicas e jogos retro simples. Com a disponibilidade de software adequado e suporte de hardware, é possível construir um emulador compacto que pode lidar com sucesso com consolas dos anos 80 até ao início dos anos 2000.
A utilização mais comum da Raspberry Pi num contexto de jogos é a emulação de consolas mais antigas. Plataformas como NES, SNES, Game Boy, Sega Mega Drive, Atari, Neo Geo, e mesmo outras mais avançadas como PlayStation 1, Nintendo 64 ou PSP, correm sem problemas na Raspberry Pi 4 e 5, especialmente quando se utilizam ambientes optimizados como RetroPie, Batocera ou Lakka. O Raspberry Pi 5 melhora significativamente o desempenho dos jogos em relação ao seu antecessor. Graças ao novo processador Cortex-A76 de 2,4 GHz e ao chip gráfico VideoCore VII, é possível executar títulos que eram dificilmente jogáveis no Pi 4 ou que exigiam um overclocking pesado. Isto é particularmente evidente na emulação de consolas 3D, como a Nintendo 64 e a PSP, onde tanto a suavidade como a qualidade gráfica foram melhoradas.
Apesar dos grandes avanços no desempenho, o Raspberry Pi ainda é incapaz de lidar com jogos AAA modernos ou emular satisfatoriamente consolas avançadas como a PlayStation 2, GameCube ou Xbox 360. A razão para isto é a potência limitada da GPU e a falta de um acelerador gráfico completo que se encontra nos PCs ou nas consolas da próxima geração. O desempenho dos jogos depende também da qualidade do software de emulação e da otimização do código. Os emuladores que usam interfaces gráficas modernas, como Vulkan, podem ter um desempenho muito melhor do que os baseados em OpenGL, especialmente num Raspberry Pi 5. Além disso, para jogos prolongados, é essencial usar arrefecimento ativo, uma vez que o CPU atinge rapidamente as suas temperaturas limite e entra em modo throttling, baixando o clocking e, consequentemente, o desempenho.
A plataforma mais conhecida para emulação no Raspberry Pi é RetroPie. Este é um projeto baseado no Raspberry Pi OS e no EmulationStation que permite executar jogos de vários sistemas a partir de uma única interface gráfica. O RetroPie suporta múltiplos emuladores e oferece uma extensa configuração de Controladores, filtros gráficos e integração com bases de dados de jogos. As alternativas incluem distribuições como a Batocera, que é um sistema optimizado para uma prontidão "imediata", ou a Lakka, uma solução mais minimalista mas também poderosa para configurações mais simples. Todos estes sistemas suportam Controladores USB, Bluetooth e pads de consola sem fios para uma experiência de jogo muito próxima da original.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.