+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Não. O RP2040 é um microcontrolador (MCU) e não um Computadores uni-placa (SBC) completo da família Raspberry Pi. Deve ser considerado como uma categoria de produto separada, concebido para tarefas de baixo nível e funcionando sem um sistema operativo completo.
O RP2040 é um chip concebido pela Raspberry Pi para aplicações incorporadas. Funciona "próximo do hardware", executando código diretamente nos núcleos MCU, normalmente sem um sistema operativo, possivelmente com ambientes de execução leves, como MicroPython ou aplicações C/C++. A principal diferença é que o RP2040 não executa um sistema do tipo Linux, nem tem Controladores gráficos, Interfaces HDMI ou os típicos multi-gigabytes de RAM. O seu domínio são as tarefas determinísticas: aquisição de sinais, geração precisa de formas de onda, manuseamento de sensores e Interfaces simples. Esta abordagem, que é deliberadamente minimalista, permite alcançar uma latência muito baixa e tempos de repetição elevados.
Os Raspberry Pi completos (por exemplo, modelos 4 ou 5) são SBCs que executam Raspberry Pi OS (Linux) e aplicações utilitárias, suportam Indicadores via HDMI, oferecem portas USB, redes com e sem fios e armazenam o sistema e os dados num cartão SSD, NVMe ou microSD. Trata-se de um ambiente de utilização geral - com uma pilha de rede, gigabytes de memória e multitarefa - concebido para funcionar com software de desktop, servidor e IoT. O RP2040, por sua vez, é um microcontrolador sem um sistema operativo completo, optimizado para controlo e algoritmos simples em tempo real. A documentação sublinha explicitamente que o RP2040 "não é um Raspberry Pi completo" e é uma categoria de produto separada da SBC.
Se precisar de respostas simples, repetíveis e rápidas a eventos de hardware - controlar motores, ler sensores em intervalos precisos, gerar formas de onda - o RP2040 funcionará bem como um "cérebro em tempo real". No entanto, quando um projeto requer um sistema de ficheiros, rede, Interfaces gráficas, operação multi-threaded e execução de aplicações Linux, um Raspberry Pi completo é a escolha certa. Uma abordagem comum e muito eficaz é uma arquitetura híbrida: a SBC do Raspberry Pi é responsável pela lógica de alto nível, comunicações e armazenamento de dados, enquanto o RP2040 executa tarefas críticas em termos de tempo ao nível da linha de sinal. O guia oficial sublinha esta complementaridade - o RP2040 é descrito como um microcontrolador para tarefas de baixo nível e não como um substituto de um computador SBC.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.