+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

O Raspberry Pi pode ser utilizado como módulo de controlo em projectos FPGA?

Sim, o Raspberry Pi é excelente como "anfitrião" de controlo e camada de aplicação para projectos FPGA, mas não substitui a lógica de hardware determinista ou os interfaces JTAG nas placas de desenvolvimento. O melhor equilíbrio de poder é a partilha de tarefas: O Linux no Pi lida com a configuração, a rede e a interface do utilizador, enquanto a FPGA executa o processamento crítico em termos de tempo.

Como combinar o Raspberry Pi com a FPGA na prática

O Raspberry Pi fornece Interfaces de comunicação padrão, tais como SPI, I²C e UART, que podem ser utilizadas para controlar os registos de configuração dos núcleos na FPGA, trocar dados e protocolos personalizados simples. Estes barramentos podem funcionar em paralelo, desde que se evitem conflitos de pinos e se mantenha a organização correta das linhas de sinal, o que a documentação confirma explicitamente para o funcionamento simultâneo dos periféricos GPIO. No Raspberry Pi 5 vem PCIe 2.0 x1, que abre caminho a canais de E/S mais eficientes e à integração com extensões M.2; em projectos de ponta, isto permite pipelines de dados muito mais eficientes do que apenas USB. Para FPGAs, isto significa que é mais fácil construir um "caminho rápido" para trocar informações entre a lógica programável e o sistema Linux no Pi.

O que o Raspberry Pi faz bem e o que não lhe deve ser exigido

O Raspberry Pi é um sistema Linux completo, por isso é perfeito para gestão de configuração, comunicação de rede, registo de eventos e o interface de utilizador. Ao mesmo tempo, o kernel padrão não garante tempos de resposta difíceis; mesmo com o patch PREEMPT_RT estamos a falar da classe soft real-time, e não dos microssegundos determinísticos exigidos por muitos blocos FPGA. É a FPGA que deve implementar os circuitos críticos em termos de tempo e a geração de sinais, enquanto a Pi deve implementar a camada de controlo e supervisão. Em projectos mais simples, onde são necessárias formas de onda muito precisas ou intervalos de tempo estreitos, vale a pena adicionar um microcontrolador (por exemplo, RP2040) como auxiliar em tempo real. Esta abordagem - uma FPGA para lógica paralela, um MCU para temporização rigorosa e um Raspberry Pi para o "sistema - é recomendada quando é necessário tanto o determinismo como uma grande quantidade de funções Linux.

Questões de segurança eléctrica e GPIO

Os pinos GPIO do Raspberry Pi operam na lógica 3.3V e são sensíveis a sobretensão e sobrecorrente. A ligação direta aos bancos de E/S da FPGA requer que os níveis de tensão sejam compatíveis; caso contrário, devem ser utilizados Conversores de nível ou buffers. A documentação sublinha que os GPIO não dispõem de uma proteção ESD/sobretensão "forte", pelo que vale a pena prever circuitos intermédios e um isolamento adequado nos percursos dos sinais. Isto é especialmente importante com linhas SPI mais rápidas e com Cabos longos entre placas

Ferramentas e configuração do Bitstream

Muitas placas FPGA têm incorporado USB-JTAG e depois o Raspberry Pi actua simplesmente como um computador que controla as ferramentas do fabricante (a partir do Linux). Em projectos personalizados, os dados de configuração também podem ser enviados para a FPGA através de SPI ou de uma interface de utilizador dedicada, e o Pi tratará de toda a lógica do "anfitrião": criação de scripts, actualizações, sincronização e monitorização. A separação de responsabilidades é fundamental: A FPGA implementa o tempo crítico e o Pi actua como um controlador inteligente e gateway de rede.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM