+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Mais rápido: ler o nome do modelo diretamente do sistema com o comando cat /proc/device-tree/model; em alternativa, usar o código "Revision" de cat /proc/cpuinfo, ou identificar a placa através de caraterísticas físicas (disposição das portas, botão de alimentação no Pi 5).
O método mais simples é ler a partir da Árvore de Dispositivos. O ficheiro /proc/device-tree/model devolve o nome completo, por exemplo, "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4" ou "Raspberry Pi 5". Esta informação vem do firmware/bootloader e é independente da distribuição Linux. Quando necessitar de mais detalhes, verifique a linha cat /proc/cpuinfo Revision e, a partir daí, faça corresponder a revisão da placa de acordo com uma tabela em linha com a documentação da Raspberry Pi. Esta é uma forma segura de identificação também se o nome do modelo estiver abreviado ou se quiser distinguir entre revisões menores da mesma geração.
Se o sistema não arrancar, é possível reconhecer o modelo pela PCB e pelos Conectores. O Raspberry Pi 5 é o único com um botão de alimentação incorporado perto da extremidade, o que o distingue imediatamente do Pi 4 e das placas mais antigas sem um. Esta é uma caraterística distintiva do Pi 5 e o "teste visual" mais simples. Outra diferença são os Interfaces de alta largura de banda. O Pi 5 fornece PCIe 2.0 x1 nativo, usado, entre outras coisas, pelo M.2 HAT oficial para drives NVMe; no Pi 4 media mais rápidos são conectados via USB 3.0. Quando você vê uma pinagem PCIe dedicada e um novo chip de I/O (RP1) na placa, você está lidando com o Pi 5; sua ausência sugere o Pi 4. O cabeçalho GPIO de 40 pinos permanece eletricamente compatível com as gerações anteriores, então o 'pente' sozinho não é suficiente para distinguir os modelos, mas confirma que você está lidando com uma placa da família Pi de tamanho normal (em vez de um Pico/RP2040).
Saber o modelo exato e a revisão é importante porque afecta a compatibilidade dos acessórios e a configuração do sistema. O Pi 5 tem uma mecânica de invólucro e colocação de portas diferentes do Pi 4, bem como requisitos de energia e arrefecimento mais elevados. Reconhecer que se trata de um Pi 5 leva à seleção de uma fonte de alimentação de 27W e refrigeração ativa; no caso do Pi 4, um kit de potência inferior e dissipadores de calor mais simples são muitas vezes suficientes. Isto poupa tempo no diagnóstico de 'ecrã negro', subtensão ou estrangulamento e facilita a seleção das imagens corretas do sistema e do firmware EEPROM, que nas placas mais recentes controla a ordem de arranque (SD/USB/PCIe/rede).
Por vezes, o modelo está impresso diretamente nos Laminados, normalmente na forma "Raspberry Pi 4 Modelo B" ou "Raspberry Pi 5". Também é fácil distinguir as gerações olhando para as extremidades: Pi 5 tem um botão de alimentação e preparação para PCIe/HAT M.2, Pi 4 - dois micro-HDMI e nenhum botão. Em caso de dúvida, quando iniciado a partir de qualquer imagem do Raspberry Pi OS, a leitura de /proc/device-tree/model dá uma resposta clara.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.