+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Os Ímanes podem interferir com a eletrónica?

Sim, os Ímanes podem perturbar a eletrónica, mas não em todas as condições e não para todos os tipos de dispositivos. Os mais vulneráveis são os componentes que utilizam princípios de registo magnético e sensores e sistemas de medição sensíveis. No entanto, os circuitos digitais modernos, como as memórias flash e os processadores, são imunes aos campos magnéticos estáticos.

Efeitos dos campos magnéticos na eletrónica digital

Os dispositivos electrónicos modernos, como smartphones, tablets, computadores portáteis e cartões de memória, utilizam memórias flash, baseadas no armazenamento de carga eléctrica em células semicondutoras. Não têm nada a ver com armazenamento magnético, pelo que um campo magnético - mesmo muito forte - em condições normais de funcionamento não pode apagar ou perturbar os dados num chip deste tipo. Isto acaba com o mito popular de que a simples aplicação de um Ímanes a um telefone o danifica. De facto, a maioria dos fabricantes de produtos electrónicos utiliza Ímanes de neodímio** em componentes como Altifalantes, motores de vibração ou sistemas de carregamento sem fios (por exemplo, MagSafe).

Dispositivos sensíveis - gravação magnética e sensores

Os dispositivos mais antigos baseados na tecnologia de gravação magnética são sensíveis aos Ímanes. Exemplos disso são as unidades de disco rígido tradicionais (HDD), as cassetes, as Fitas VHS ou as bandas magnéticas dos cartões bancários. Um campo forte pode perturbar a ordenação dos domínios magnéticos na camada de gravação e levar à perda permanente de dados. Igualmente importantes são os sensores electrónicos baseados no efeito Hall, utilizados em sistemas de posicionamento, bússolas digitais e também em alguns smartphones e relógios. Os campos magnéticos externos podem interferir com as suas leituras, provocando leituras erróneas. No entanto, normalmente estes efeitos são reversíveis e desaparecem quando o Ímanes é removido, e o sistema pode ser recalibrado.

Interferência electromagnética vs. campo estático

É importante distinguir o campo magnético estático, ou seja, o produzido por um Íman permanente normal, da interferência electromagnética (EMI), que resulta de alterações no campo ao longo do tempo. Estas últimas podem induzir correntes em circuitos electrónicos e causar avarias, mas um vulgar Íman permanente não gera um campo alternado, pelo que não causa a típica interferência EMI. A situação é diferente com Eletroímanes ou bobinas de impulsos fortes - estes podem ter um impacto real nos Circuitos Integrados, especialmente com blindagem e ligação à terra inadequadas.

Riscos para sistemas médicos

Deve ter-se especial cuidado com os dispositivos médicos implantados, como Acionadores ou desfibriladores. Os campos magnéticos fortes, mesmo os estáticos, podem interferir com o funcionamento destes dispositivos, causando avarias ou a paragem total do funcionamento. Por conseguinte, os Ímanes de Índio devem ser mantidos afastados de pessoas com implantes médicos**, tal como recomendado pelos fabricantes de equipamento médico.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM